Aperçu des news

Nouvelle génération d'écrans tactiles TP 5000

11.12.2015

Écrans tactiles TP 5000  

Écrans tactiles avec plate-forme PC performante

Les écrans tactiles de la série TP 5000 sont basculés sur une nouvelle plate-forme matérielle.

Le changement était devenu nécessaire en raison de l'arrêt de la plate-forme matérielle actuelle. Dans un objectif de transition en douceur, la conversion s'effectue sur le matériel compatible au niveau des découpes de la gamme Panel-PC Basicline. Il existe toujours trois dimensions différentes d'affichage en 12,1 pouces (30,73 cm), 15 pouces (38,1 cm) et 17 pouces (43,2 cm).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55