Aperçu des news

De l'automatisation classique à la numérisation de la gestion technique centralisée

17.02.2017

Écosystème Emalytics basé sur lIdO  

Écosystème Emalytics basé sur l'IdO

La transition disruptive en technique d'automatisation ne pourra plus être stoppée avec la numérisation. L'Industrie 4.0 et l'Internet des Objets montrent clairement ce phénomène.

Les protocoles et interfaces normalisés de la gestion technique centralisée sont un facteur de coûts gagnant en importance au sein du secteur. Une communication basée sur IP est amenée à être incontournable à l'avenir. Phoenix Contact a développé, pour l'automatisation des bâtiments, l'écosystème Emalytics basé sur l'IdO qui allie gestion technique des bâtiments, gestion énergétique et services d'intelligence économique dans une seule solution. Les périphériques intelligents modernes compatibles IP, ainsi que les appareils, capteurs et actionneurs de la gestion technique centralisée conventionnelle sont intégrés directement au niveau de la gestion de l'IdO. Les données, quelle que soit leur source, sont disponibles en tant qu'objet d'information, afin d'optimiser les processus de la gestion technique centralisée. Grâce à l'écosystème, des projets personnalisés sont mis en oeuvre, des applications d'infrastructure des bâtiments (HKL) à l'intégration de concepts de stockage et de charge intelligents E-Mobility, en passant par une gestion énergétique active. L'offre est renforcée par la gamme de produits complète et les ensembles de commutateurs modulaires de Phoenix Contact. « Avec l'Internet des Objets pour le bâtiment, nous intégrons les plus grandes tendances mondiales telles que l'Industrie 4.0, le Big Data et le Data Analytics, au sein des processus d'alimentation intelligents de la gestion technique centralisée, dans l'esprit d'un paysage énergétique connecté », résume Bernhard Tillmanns, Global Industry Manager de Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55