Aperçu des news

Parfaitement adaptés à l'installation

07.10.2019

Disjoncteur préconfiguré CBMC  

Disjoncteur préréglé à l'usine parfaitement adapté au cas d'application

Commandez les nouvelles variantes de disjoncteurs électroniques multi-canaux CBMC ... S-R-C préconfigurés afin de répondre précisément aux exigences de votre installation.

La sortie d'état et l'entrée de réinitialisation intégrées permettent de surveiller à distance l'état des appareils et de réenclencher les canaux disjonctés. Les nouvelles variantes combinent ainsi deux fonctionnalités dans un seul appareil : profitez d'un gain de temps lors de l'installation et de la possibilité de réinitialiser les appareils à distance. Réduisez les coûts lors de la mise en service et des interventions de maintenance.

Ne renoncez pas aux fonctionnalités établies telles que la commande à bouton unique par le bouton à DEL et le mécanisme de verrouillage électronique pour la protection contre toute modification involontaire des valeurs de courant. Bien entendu, les nouveaux produits incluent également ces propriétés.

De plus, il existe une variante qui répond aux exigences selon le National Electrical Code (code électrique national) de classe 2. Les disjoncteurs sont disponibles dès la première unité.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55