Aperçu des news

Infrastructure réseau robuste pour les installations de production d'énergie

07.04.2014

Infrastructure réseau selon CEI 61850-3 et IEEE 1613  

Infrastructure réseau selon CEI 61850-3 et IEEE 1613

Phoenix Contact propose des composants d'infrastructure réseau extrêmement robustes destinés à une utilisation dans des installations de production d'énergie conformément à CEI 61850-3 et IEEE 1613.

Une panne d'installation et les pannes de courant en découlant peuvent avoir de graves conséquences. C'est pourquoi les composants étant utilisés dans ce genre de réseaux d'installations doivent pouvoir résister à des contraintes climatiques, électrostatiques et électromagnétiques extrêmement élevées. Phoenix Contact propose des composants d'infrastructure réseau extrêmement robustes destinés à une utilisation dans des installations de production d'énergie. Outre les exigences de la norme CEI 61850-3, ils répondent également à celles de la norme IEEE 1613. La gamme comprend des switches administrables et non administrables, des convertisseurs de média et des modules de redondance permettant une conception de réseaux conforme aux besoins dans des installations de production d'énergie.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55