Aperçu des news

Phoenix Contact E-Mobility certifiée avec succès selon IATF 16949

06.02.2018

Une femme devant une station de charge, rechargeant une voiture électrique  

Nous sommes un partenaire fiable de l'industrie automobile et proposons des produits innovants pour le processus de charge des voitures électriques

La société Phoenix Contact E-Mobility GmbH incarne au sein du groupe Phoenix Contact le centre de compétences consacré aux composants et solutions pour l'électromobilité.

Notre portefeuille de produits comprend des systèmes de charge enfichables et des automates pour la charge en courant continu et en courant alternatif des véhicules électriques. En outre, nous réalisons pour vous une infrastructure de charge performante et individuelle sur la base de logiciels adaptés.

Nous proposons, pour l'interface côté véhicule du processus de charge, ce que l'on appelle les entrées du véhicule, directement intégrées au véhicule. Lorsque l'on travaille avec les constructeurs automobiles, les exigences en matière de processus de travail, de qualité des produits et de structure organisationnelle sont particulièrement strictes. Afin de respecter ces exigences de manière uniforme et à l'international, la certification IATF 16949:2016 s'est établie au sein de l'industrie automobile. La composante principale de cette norme est en outre la certification du système de gestion qualité ISO 9001:2015. Nous avons récemment été certifiés avec succès selon ces deux normes et répondons ainsi aux exigences élevées de l'industrie automobile.

Les documents correspondants peuvent être téléchargés dans la colonne de droite.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55