Aperçu des news

Compétences en protection antisurtension

20.05.2016

Éclateur exempt de courant de suite avec technologie SEC en détail  

Éclateur exempt de courant de suite avec technologie SEC en détail

Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parasurtenseurs.

Une décennie d'expérience ainsi qu'une recherche fondamentale approfondie en collaboration avec des universités et grandes écoles constituent la base d'une compétence technologique, essentielle lors du développement de produits de protection antisurtension. Un laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé, interne et accrédité, contribue à mettre en œuvre nos produits de manière sûre et conforme à la norme, depuis la toute première idée jusqu'à la production en série.

Les nouveaux éclateurs, composants les plus performants à l'intérieur des parasurtenseurs, en sont un parfait exemple. Ils sont en mesure de décharger des courants très élevés en toute sécurité. Les anciens éclateurs présentent le problème d'une suppression rapide des forts courants de suite dans l'alimentation. Phoenix Contact a lancé sur le marché le tout premier éclateur qui fonctionne de manière si remarquable qu'il n'existe plus de courants de suite. Pour atteindre un tel résultat, la technologie Safe Energy Control a été déployée. Les éclateurs disposant de cette technologie sont extrêmement puissants et démontrent une longue durée de vie grâce à l'absence de courants de suite. Les fusibles ne se déclenchent plus et le fonctionnement de l'installation n'est pas affecté.

Le saviez-vous ? Avec nos modules de protection antisurtension longue durée de la gamme SEC, vous n'aurez plus aucun souci à vous faire quand au remplacement des pièces d'usure pendant au moins cinq ans. Si le voyant de diagnostic et d'état devait toutefois signaler un remplacement au cours de cette période, vous recevrez un remplacement gratuit.

En savoir plus dès maintenant sur nos compétences technologiques et notre capacité d'innovation dans le domaine de la protection antisurtension.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55