Aperçu des news

Guide de démarrage pour la visualisation avec Visu+ Express et IHM

11.01.2016

IHM pour logiciel Visu+  

IHM pour logiciel Visu+

Le document « Premiers pas avec Visu+ Express et IHM » de Phoenix Contact vous offre un guide pour débuter avec le logiciel de visualisation Visu+ et vous présente de manière détaillée l'interaction entre l'IHM, l'automate et l'environnement de développement.

L'utilisateur bénéficie d'un accompagnement pas après pas sur le chemin vers le projet de visualisation terminé. Il s'agit de la mise en place d'un nouveau projet en Visu+ et de la conception d'une interface de lecture de variables provenant de l'automate via OPC et de la connexion avec les objets de l'application Visu+. Enfin, la notice explique comment l'utilisateur peut transférer le projet réalisé sur l'IHM et y utiliser l'application Visu+. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour pouvoir utiliser les documents. Le guide de démarrage est conçu de telle manière que des résultats tangibles sont vite atteints et que l'utilisateur peut se faire une idée de l'interaction entre les produits. Le document et les fichiers-projet peuvent être téléchargés gratuitement dans la rubrique des Téléchargements de chaque IHM Visu+.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55