Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

516 occurrences

Électronique de puissance pour les stations de recharge rapide

28/10/2020

Avec l'électronique de puissance DC pour les stations de recharge rapide CHARX power, Phoenix Contact fournit un système modulaire pour les stations de charge DC.

Switchs ethernet non manageables à fibre de verre

28/10/2020

La série FL Switch 1000 de Phoenix Contact sera à présent complétée par des versions à fibre de verre. Ces switchs ont un boîtier étroit, une densité de ports plus élevée et une priorisation du transfert de données pour les protocoles d'automatisation.

En continu jusqu'au dernier mètre

28/10/2020

Phoenix Contact propose un système de connecteurs pour le Single Pair Ethernet (SPE), qui se distingue par une face active intégrée dans les indices de protection IP20 à IP67.

Coupe-rails compact pour un usage professionnel

28/10/2020

Le coupe-rails portable PPS COMPACT de Phoenix Contact vous permet de couper les rails DIN rapidement, facilement et en toute sécurité.

Technology Days :
taux de participation à la première conférence numérique sur le Single Pair Ethernet très élevé dans le monde entier

28/10/2020

Plus de 1 500 participants enregistrés ont suivi les Technology Days, qui ont eu lieu pour la première fois du 22 au 23 septembre 2020, sous forme de conférences virtuelles.

Phoenix Contact E-Mobility :
Nouveaux bâtiments de production en Allemagne et en Pologne

28/09/2020

Phoenix Contact E-Mobility développe ses capacités de production et de gestion - aussi bien en Allemagne qu'en Pologne.

La protection des installations de sécurité

24/09/2020

Les installations de sécurité, telles que les installations de signalisation dans l'industrie ferroviaire, ont besoin d'un parafoudre basse tension fiable. Les exigences envers les produits changent de plus en plus avec la mise en place de la numérisati...

Des valeurs de retrait des conducteurs élevées grâce au sertissage carré

24/09/2020

La pince à sertir Crimpfox Vario 4S de Phoenix Contact vous permet le traitement fiable des embouts isolés, non isolés et TWIN. Un dispositif de verrouillage automatique intégré assure un cycle de sertissage complet et fiable et peut être déverrouillé s...

Les données numériques, un facteur d'efficacité dans les processus d'ingénierie

24/09/2020

Lors de l'optimisation et de la conception de processus homogènes dans la construction d'armoires électriques, il faut également tenir compte des étapes des processus et des interfaces avant l'ingénierie en elle-même.

Yaskawa et Phoenix Contact conviennent d'un partenariat pour la plateforme d'automatisation ouverte PLCnext Technology

24/09/2020

L'objectif commun de Yaskawa, fabricant spécialisé dans la robotique industrielle et la mécatronique, et de Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation, est de promouvoir la transformation des solutions propriétaires vers un écosystème ouve...

516 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55