News-Übersicht

Die kleinste ODP-Fernwirkstation der Welt

09.02.2015

Mobilfunkmodul TC Mobile I/O X300  

Entfernte Außenstationen über das Mobilfunknetz überwachen mit TC Mobile

Das neue Mobilfunkmodul TC Mobile I/O X300 von Phoenix Contact ist die weltweit kleinste ODP-Fernwirkstation.

Über das Mobilfunknetz überwacht es einfach und sicher analoge sowie digitale Signale von entfernten Außenstationen. Relais lassen sich aus der Ferne schalten. Durch den integrierten Kalender können außerdem die Schaltzeiten der Relais individuell bestimmt werden. Die Überwachung von Anlagen mit Außenstationen wird optimiert, indem das Mobilfunkmodul als ODP-Fernwirkstation über den Mobilfunkdienst GRPS kontinuierlich mit einem ODP-Server kommuniziert. Dabei können Online-Werte sowie historische Daten und Alarme – auch mit Zeitstempel – über das Internet in eine Leitzentrale übertragen werden. Dort werden die Messwerte ausgewertet und gespeichert. Alle zentralen und wichtigen Funktionen werden von der Leitzentrale aufgesetzt. Der ODP-Server sorgt für eine offene Kommunikation zwischen dem Meldesystem und der Leitzentrale. Das Mobilfunkmodul ist somit eine einfache und kostengünstige Alternative, um Prozesse zu überwachen und zu steuern.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55