Gestori degli impianti

Gestori degli impianti

Sempre dalla parte della sicurezza

I nostri servizi vi aiutano a soddisfare i requisiti di legge in materia di sicurezza all'interno delle aziende.

Torna a Servizi per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Categorie

  • Analisi/ispezione

    Secondo la legge sulla protezione del lavoro, i gestori delle macchine sono obbligati ad adottare misure per la sicurezza e per la salute dei propri collaboratori.

Soddisfare i requisiti della Direttiva sulla sicurezza nelle aziende è responsabilità del gestore dell'impianto. L'impiego della macchina nell'ambiente di lavoro deve essere valutato in base alle legislazioni nazionali, in Germania si segue la Direttiva sulla sicurezza.

Qualora apportiate modifiche significative alla macchina, o laddove la concatenazione di macchine complete o incomplete generi un insieme di macchine, la responsabilità nel soddisfare i requisiti di sicurezza passerà dal produttore al gestore. E' quindi necessaria la conformità CE della macchina.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany