News

Filtro

Risultati della ricerca

506 risultati

Phoenix Contact E-Mobility:
Nuovi stabilimenti di produzione in Germania e Polonia

25.09.2020

Phoenix Contact E-Mobility espande le sue capacità produttive e amministrative in Germania e Polonia.

Dati digitali come forza motrice dell'efficienza per il processo di progettazione

24.09.2020

Quando nella costruzione di quadri elettrici si ottimizzano e si realizzano processi senza soluzione di continuità, è necessario considerare anche le fasi del processo e le interfacce prima di iniziare le attività di progettazione vera e propria.

Elevati valori di estrazione del conduttore grazie alla speciale forma a crimpare quadrata

24.09.2020

Con la pinza a crimpare CRIMPFOX VARIO 4S di Phoenix Contact potrete lavorare in modo affidabile i puntalini isolati, non isolati e TWIN. Il bloccaggio forzato integrato assicura un ciclo di crimpatura completo e affidabile e può essere sbloccato, ove n...

Protezione degli impianti rilevanti per la sicurezza

24.09.2020

Gli impianti rilevanti per la sicurezza, come gli impianti dei segnali nell'industria ferroviaria, necessitano di una protezione affidabile contro i fulmini e la sovratensione. Con l'avvento della digitalizzazione, i requisiti dei prodotti sono in costa...

La collaudata tecnologia dei bus di campo in una nuova veste

01.09.2020

Fedeli al motto "tecnologia collaudata in un nuovo design", gli accoppiatori e i repeater seriali in fibra ottica cambiano il loro colore da verde a grigio, adattandosi così al nuovo concetto di design di COMPLETE line di Phoenix Contact.

Utensili da taglio multifunzione per applicazioni nel settore dell'industria e dell'artigianato

01.09.2020

Le forbici della serie CUTFOX di Phoenix Contact sono versatili nell'uso e garantiscono una lunga durata.

Il master M-Bus per il sistema I/O

01.09.2020

Il rapido e robusto sistema I/O Axioline F di Phoenix Contact viene esteso da un master M-bus. Il modulo AXL F MA MBUS 1H funge da interfaccia per il Meter-bus (M-Bus), assumendo la funzione di master.

Non sempre le soluzioni standard si adattano alle vostre esigenze

01.09.2020

Se state cercando un prodotto che soddisfi determinati requisiti, ricordate che un prodotto standard spesso può essere adatto, ma non è la regola.

Colonna di segnalazione a LED compatta

01.09.2020

La nuova colonna di segnalazione compatta della serie PSD-S 50 amplia la gamma di soluzioni di segnalazione di Phoenix Contact.

WLAN Mesh per reti di automazione

01.09.2020

Con il nuovo firmware 2.6, oltre all'access point e al client, il modulo radio WLAN 2100 di Phoenix Contact offre anche il modo operativo WLAN Mesh.

506 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55