Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

512 occurrences

Phoenix Contact E-Mobility :
Nouveaux bâtiments de production en Allemagne et en Pologne

28/09/2020

Phoenix Contact E-Mobility développe ses capacités de production et de gestion - aussi bien en Allemagne qu'en Pologne.

La protection des installations de sécurité

24/09/2020

Les installations de sécurité, telles que les installations de signalisation dans l'industrie ferroviaire, ont besoin d'un parafoudre basse tension fiable. Les exigences envers les produits changent de plus en plus avec la mise en place de la numérisati...

Des valeurs de retrait des conducteurs élevées grâce au sertissage carré

24/09/2020

La pince à sertir Crimpfox Vario 4S de Phoenix Contact vous permet le traitement fiable des embouts isolés, non isolés et TWIN. Un dispositif de verrouillage automatique intégré assure un cycle de sertissage complet et fiable et peut être déverrouillé s...

Les données numériques, un facteur d'efficacité dans les processus d'ingénierie

24/09/2020

Lors de l'optimisation et de la conception de processus homogènes dans la construction d'armoires électriques, il faut également tenir compte des étapes des processus et des interfaces avant l'ingénierie en elle-même.

Yaskawa et Phoenix Contact conviennent d'un partenariat pour la plateforme d'automatisation ouverte PLCnext Technology

24/09/2020

L'objectif commun de Yaskawa, fabricant spécialisé dans la robotique industrielle et la mécatronique, et de Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation, est de promouvoir la transformation des solutions propriétaires vers un écosystème ouve...

Nouveau look pour la technique de bus de terrain éprouvée

26/08/2020

Selon la devise « Nouveau design pour une technique éprouvée », les coupleurs FO et répéteurs séries changent de couleur en passant du vert au gris, et s'adaptent ainsi au nouveau design de la gamme Complete-Line de Phoenix Contact.

Colonne de signaux à LED compacte

26/08/2020

La nouvelle colonne de signaux à LED compacte de la gamme PSD-S 50 élargit l'offre en solutions de signalisation de Phoenix Contact.

WLAN Mesh pour réseaux d'automatisation

26/08/2020

Outre le point d'accès et le client, le module radio WLAN 2100 de Phoenix Contact propose, avec le nouveau firmware 2.6, également le mode de fonctionnement WLAN Mesh.

Convertisseurs DC/AC pour rails DIN

26/08/2020

Avec le nouveau convertisseur DC/AC de la gamme QUINT POWER, Phoenix Contact propose pour la première fois une solution compacte pour la génération de courant alternatif, dans les applications de courant continu.

Outils de coupe multifonctions pour les applications industrielles et artisanales

26/08/2020

Les ciseaux de la série CUTFOX de Phoenix Contact sont polyvalents au niveau de l'utilisation, et sont synonymes de durabilité.

512 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55