Filter

Suchresultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRESS_YEAR_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

14 Treffer

Kompakte CCS-Ladekabel

20.04.2020

Schnell und komfortabel laden mit CCS C-Line: Die neue Familie der kompakten CCS-Ladekabel von Phoenix Contact eignet sich insbesondere für das Gleichstromladen zuhause, in Gastronomie und Einzelhandel.

Intelligentes Lademanagement für die Elektromobilität

14.05.2019

Mit der EV Charging Suite bieten wir Ihnen eine skalierbare Software-Lösung für das Lademanagement. Sie optimiert den Betrieb Ihrer Ladestationen, stellt deren Verfügbarkeit sicher und ermöglicht einen flexiblen Ausbau.

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich

12.10.2017

Phoenix Contact hat mit High Power Charging (HPC) eine neue Ladetechnologie entwickelt, die den Akku in nur drei bis fünf Minuten für 100 km Reichweite lädt.

Leistungselektronik für Schnellladestationen

26.10.2020

Mit der DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen CHARX power stellt Phoenix Contact ein modulares System für DC-Ladestationen zur Verfügung.

Phoenix Contact erweitert E-Mobility-Angebot

11.11.2020

Alles aus einer Hand, von der CCS-Ladedose bis zur Lademanagement-Lösung: Unter dem Namen CHARX bündelt Phoenix Contact ab sofort ein breites Portfolio aufeinander abgestimmter Ladetechnik-Komponenten sowohl für die Elektrifizierung von Fahrzeugen als a...

PHOENIX CONTACT E-Mobility ist Innovator des Jahres 2019

13.05.2019

Seit Donnerstagabend ist es offiziell: Phoenix Contact E-Mobility ist „Innovator des Jahres 2019“.

German Design Award 2019 für AC-Ladekabel

11.02.2019

Die neue Generation der AC-Ladekabel Typ 2 von Phoenix Contact wurde mit dem German Design Award 2019 in der Kategorie „Special Mention“ ausgezeichnet.

Phoenix Contact E-Mobility expandiert nach Polen

30.06.2020

Wir erweitern unsere Produktionskapazitäten mit einem neuen Werk in Polen. Im Wissenschafts- und Technologiepark Rzeszów-Dworzysko wird die geplante 15.000-m²-Anlage vom Full-Service-Entwickler für Industrieimmobilien Panattoni gebaut. Das neue Werk wir...

CCS-Fahrzeug-Ladedose von Phoenix Contact kommt in italienischen Rennsport-Motorrädern zum Einsatz

05.07.2019

Energica Motor Company S.p.A. ist Italiens erster Hersteller von Elektro-Supersport-Motorrädern. Die Hochleistungs-Motorräder Ego Corsa verfügen fahrzeugseitig über CCS-Inlets von Phoenix Contact E-Mobility.

AC-Ladekabel sind Preisträger des iF Design Award 2019

25.02.2019

Bereits zum zweiten Mal wurde die neue Generation der AC-Ladekabel von Phoenix Contact mit einem renommierten Design-Preis ausgezeichnet: Nach dem German Design Award 2019 im Oktober 2018 haben sie nun auch den iF Design Award erhalten.

14 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm:path:/chde/web/home