Retour au sommaire

Rénovation d'uns sous-station suisse en collaboration avec ABB

ABB Suisse : production, transport et distribution d'électricité

ABB est leader dans la technique énergétique et d'automatisation. Le groupe mondial emploie plus de 110 000 collaborateurs dans environ 100 pays.

En Suisse ABB compte environ 5 700 employés. La branche de l'entreprise ABB Power Systems Suisse est donc active dans le monde entier dans la production, le transport et la distribution d'électricité.

Application

Les sociétés Kraftwerke Hinterrhein AG exploitent, dans le canton de Graubünden, la troisième plus grande usine d'accumulation par pompage à haute pression de Suisse.

Afin de produire de l'énergie hydroélectrique, différentes centrales ont été combinées entre elles sur trois niveaux de déclivité pour la production d'énergie courante et accumulée ainsi que pour le stockage saisonnier de l'eau.
Des parties importantes de l'énergie électrique sont injectés dans le réseau haute tension suisse via la sous-station de Sils. Sils constitue le point nodal principal du niveau de tension 220 kV et 380 kV de la Suisse pour l'association européenne des exploitants réseau UCTE.

Des quantités significatives d'énergie sont échangées entre la Suisse, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne à travers Sils. Les installations extérieures de la sous-station forment de vastes installations de commutation aériennes et des groupes de grands transformateurs ayant une puissance de 1 200 MVA.

Afin d'assurer l'exploitation future, la sous-station, datant des années 1960, a dû être entièrement rénovée. C'est la société ABB Power Systems Schweiz qui a été mandatée. Sans interrompre le fonctionnement, dans le cadre d'une rénovation de presque deux années, les installations extérieures et les 74 armoires de commande associées ont été remplacées.

Solution

Aaretal, production d'énergie, Quickon, QTC, électricité, ABB  

Technique de raccordement autodénudant QTC

Les nouvelles armoires électriques ont été équipées de blocs de jonction Phoenix Contact. Le client final, les sociétés Kraftwerke Hinterrhein AG, a été enthousiasmée par les blocs de jonction de raccordement rapides QTC. L'argument principal pour le bloc de jonction de raccordement rapide a résidé dans l'état mécanique clairement reconnaissable de la technique autodénudante.

Le système mécanique breveté rend impossible à l'état fermé un desserrage du raccord de câble. Un autre atout pour les sociétés Kraftwerke Hinterrhein AG : la gamme de blocs de jonction QTC s'intègre sans difficultés dans le système de la série CLIPLINE complete. Cela signifie que l'ensemble des accessoires, comme les ponts enfichables et les points tests, s'adapte à tous les autres modes de raccordement de Phoenix Contact.

Le gain de temps, par rapport à un raccordement à vis, s'élève à 60 %. En effet le raccordement autodénudant QTC permet d'éviter un pré-traitement du conducteur, comme de dénuder et d'emmancher des embouts. Le conducteur est simplement inséré dans l'orifice de raccordement du conducteur, puis montés dans la lame à l'aide d'un tournevis et d'un léger mouvement de rotation. Un mécanisme d'enclenchement fixe le conducteur dans la borne, et rend impossible une ouverture imprévue, automatique ou non.

Par ailleurs, ABB Power Systems Suisse a fait le choix de l'imprimante BLUEMARK de Phoenix Contact. L'imprimante à haute vitesse sert au repérage personnalisé de planches de repérage standardisées Unicard, et à l'identification de bornes, de conducteur et d'appareils.

Conclusion

En sa qualité de monteur d'installations de commutation, la société ABB Power Systems Suisse a pu bénéficier d'un gain de temps important grâce au système de raccordement autodénudant QTC.

L'utilisation simple du système d'impression basé sur la technologie UV, ainsi que le repérage directement résistant au lavage et aux rayures, ont également convaincu la société ABB Power Systems Suisse.

Les sociétés Kraftwerke Hinterrhein AG, ABB Power Systems Suisse et Phoenix Contact : voici la combinaison idéale.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer