Dr. Christian Kahl, directeur général de Plug'n Charge GmbH à Bad Emstal, mise sur les solutions de charge de Phoenix Contact
Plug'n Charge développe et commercialise des stations de charge, de la fabrication spécialisée jusqu'aux produits de série. « La connexion aux systèmes de facturation joue alors un rôle essentiel », explique le directeur général Dr. Christian Kahl. « En outre, nous accordons beaucoup d'importance à la durabilité de nos produits et utilisons un béton spécial comme matériau du boîtier. »
Conformément au nom commercial Plug'n Charge, les experts du nord de la Hesse se sont concentrés sur l'essentiel. Il s'agissait notamment de concevoir un design incomparable avec les fonctions primaires de branchement et de chargement. Et cela nécessita plusieurs étapes de développement. « La station de charge du maire existante au début était chère et complexe », se rappelle le directeur général Dr. Kahl. « En 2011, nous avons tout détruit et nous avons entièrement redéfini les termes Infrastructure de charge et Station de charge. »
L'accent a été mis sur l'aspect visuel et esthétique de la station de charge. « Le raffinement réside dans la simplicité », explique Dr. Kahl. « La station de charge doit être reconnaissable en tant que telle au premier regard. Nous avons alors opté pour la forme d'une synapse et un coloris qui rappelle le courant. Pour les synapses, la borne devait se trouver dans un réseau électrique intelligent. » L'objectif était la mise en œuvre de la philosophie de Plug' Charge, qui se manifeste également dans le nom de l'entreprise : brancher le connecteur de charge et charger, sans aucune autre barrière.
La position et la hauteur de la borne de recharge aident lors du lancement du processus de charge par carte RFID ou code QR
Aujourd'hui, le conducteur du véhicule électrique se trouve devant une station de design modulaire en béton spécial ultra-résistant, facile à utiliser et mise en réseau. Depuis 2016, Plug'n Charge commercialise une gamme de stations de charge fabriquées en série pour les véhicules et vélos électriques, de la borne de recharge au système de parking e-mobile.
L'offre est complétée par un service intégral avec installation, mise en service, dépannage et maintenance. « Avec notre solution back-end, nous proposons à notre clientèle un pack sérénité comprenant la gestion des données, la surveillance en ligne et la facturation, itinérance comprise », explique Dr. Kahl.
Même pour les vélos à assistance électrique, la station de charge est identifiable dans le smartphone sous forme d'accès wifi
Même pour l'utilisation, les experts de Bad Emstal ont fait preuve d'originalité. « Sur de nombreuses stations de charge disponibles sur le marché, l'utilisateur e-mobile se réjouit d'un guidage utilisateur qui fonctionne », affirme Dr. Kahl, « mais si possible, il se passerait bien de toute procédure de charge supplémentaire. » Un guidage utilisateur n'est nécessaire que pour le système de vélo à assistance électrique avec plusieurs points de recharge. On a opté ici pour le pilotage par smartphone, et la station de charge met par conséquent un accès wifi à disposition. L'utilisateur choisit « Plug'n Charge » comme réseau wifi sur son smartphone et la page de pilotage de la station s'ouvre immédiatement.
La pièce maîtresse des stations de charge des véhicules électriques est l'EV Charge Control Basic, un contrôleur de charge compact en mode 3 de Phoenix Contact, qui s'appuie sur la CEI 61851-1. Dans la version Premium de la station de charge, l'EV Charge Control Advanced est utilisé, un contrôleur de charge CEI 61851-1 performant avec Ethernet TCP/IP. Avec l'EEM-350-DMCB MID, un appareil de mesure d'énergie avec interface RS-485, conforme à la directive MID et à mesure directe, est également utilisé.
Le contrôleur de communication Plug'n Charge CPOC (Charge Point Operation Controller) constitue l'interface logique entre les appareils et le back-end. Le contrôleur est ouvert aux futures séries de contrôleurs de charge de Phoenix Contact selon ISO/CEI 15118. La technique complète est encapsulée dans un boîtier SVi conforme à la norme DIN EN 61439-2/-3.
Les retours favorables du marché donnent raison à l'entreprise de Bad Emstal. Le concept global revisité d'une infrastructure de charge modulaire à un prix abordable avec un bon bilan environnemental plaît.
Outre la robustesse et les bonnes propriétés thermiques, la borne en béton offre un autre avantage : le coloris peut être choisi par le client Plug'n Charge – p. ex. des dalles de grès pour une utilisation à proximité de bâtiments classés monuments historiques. Ainsi, en Allemagne, les localités et régions situées le long de la route allemande des contes de fées, de Hanau jusqu'à Bad Karlshafen en Hesse, sont électrifiées avec les points de recharge Plug'n Charge.
Envoyez-nous votre demande dès maintenant et profitez de nos services :
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur