IO-Link

IO-Link

Communiquer jusqu'aux derniers mètres

Avec IO-Link, vous pouvez échanger des données de façon intégrée, de la commande jusqu'au niveau de terrain le plus bas.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans IO-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Exploitez toutes les possibilités de IO-Link : avec la connexion point à point entre le raccordement et le capteur/actionneur, vous échangez aussi bien des données de process que des données de service.

Avantages

  • IO-Link augmente la productivité
  • IO-Link facilite l'installation, la maintenance et les processus d'échange
  • IO-Link améliore la disponibilité et l'exactitude des données
  • IO-Link permet d'éliminer les défauts par diagnostic à distance

Qu'est-ce que IO-Link ?

IO-Link est la première interface E/S standardisée à l'échelle mondiale. La technologie est relativement récente mais la quantité de produits utilisés avec l'interface IO-Link ne cesse de croître. La norme de communication vous offre de nombreux avantages, crée de nouvelles possibilités d'applications et aborde des sujets importants tels que l'Industrial Internet of Things (IIOT ou Internet des objets industriels). Par définition, IO-Link est un protocole de communication point à point série ouvert destiné au raccordement des capteurs et actionneurs à un système d'automatisation.

Constituants d'un système IO-Link

L'architecture d'un système IO-Link comprend un automate, un maître IO-Link et un ou plusieurs périphériques IO-Link. Ceux-ci sont raccordés via un câble simple non blindé à 3 fils, ce qui facilite et réduit les coûts de l'installation.

  • Maître IO-Link : le maître met l'interface à disposition de l'automate de niveau supérieur, gère la communication avec les périphériques IO-Link raccordés et enregistre les données de paramétrage et le fichier IODD.
  • API (automate programmable industriel) : l'automate est utilisé pour surveiller l'état des entrées et commander l'état des sorties.
  • Périphériques IO-Link : il s'agit de tous les capteurs ou actionneurs intelligents raccordés au système, tels que p. ex. E/S, convertisseur, relais de sécurité, démarreur moteur ou disjoncteur d'appareils. En ce qui concerne IO-Link, intelligent signifie qu'un appareil dispose de données d'identification, telles qu'une désignation de type, un numéro de série ou des données de paramétrage. Ces données peuvent être lues via le protocole IO-Link. De plus, le périphérique IO-Link peut fournir des données de diagnostic détaillées utilisables pour l'entretien et la maintenance préventive.
  • Fichier IODD (IO Device Description) : ce fichier contient une description de l'appareil et des informations de paramétrage sur le périphérique IO-Link, y compris le fabricant, la référence, la fonctionnalité, etc.
  • Actionneur : un actionneur est un périphérique de sortie qui convertit des signaux électriques et le courant en un mouvement mécanique et commande ainsi les dispositifs mécaniques.
  • Capteur : un capteur est un dispositif permettant de mesurer une variable physique (p. ex. température, pression ou position) et d'enregistrer, d'afficher les valeurs ou d'envoyer une signalisation en retour.
Composants dun système IO-Link  

Niveaux dans le système IO-Link

Avantages d'IO-Link

Productivité

Les périphériques IO-Link fournissent les données d'état à l'automate. Ces données sont utiles lors de la planification de la maintenance car elles vous permettent de détecter rapidement les problèmes. Si, en tant qu'utilisateur, vous recevez p. ex. tous les six mois un avertissement de capteurs encrassés, vous pouvez planifier deux nettoyages par an aux dates qui vous conviennent le mieux. La détection en temps réel des défaillances des appareils vous permet par ailleurs de diminuer les coûts d'exploitation, en réduisant les temps d'arrêt imprévus.  

Simplicité

Avec IO-Link, tout est simple. L'installation est simple car vous pouvez utiliser des câbles et connecteurs standard. La maintenance est simple car vous pouvez surveiller vos systèmes et modifier les réglages. La détection des défaillances des périphériques IO-Link vous permet de déterminer simplement et rapidement la cause d'un problème. Le processus d'échange est lui aussi très simple grâce aux données de paramétrage enregistrées dans l'automate. Si vous devez remplacer un périphérique IO-Link, les paramètres enregistrés seront transférés automatiquement au périphérique IO-Link sans utiliser de console de programmation. Ainsi, votre installation sera rapidement de nouveau opérationnelle.

Amélioration de la disponibilité et de l'exactitude des données

Les capteurs analogiques sans IO-Link subissent souvent plusieurs conversions A/N avant que les données ne parviennent à l'automate, ce qui peut provoquer des erreurs. Sur les périphériques IO-Link, il y a une seule conversion A/N. Cela augmente la précision de la mesure et par conséquent de l'ensemble du processus.

Configuration à distance

Vous pouvez modifier les paramètres du périphérique IO-Link depuis votre bureau, en réagissant aux messages d'état. Pour éliminer les erreurs, vous n'avez donc plus besoin d'arrêter votre ligne de production et d'accéder physiquement aux appareils.

Que peut faire un périphérique IO-Link qu'un capteur standard ne peut pas faire ?

Les périphériques IO-Link proposent trois types de données :

  • Données de process : informations d'état lues par le périphérique IO-Link et envoyées au maître IO-Link ou informations que le maître IO-Link envoie au périphérique IO-Link. Les informations d'état sont également transférées dans ce processus. Vous pouvez ainsi vérifier si les données de process sont valides. Un exemple de données de process : la distance mesurée par un capteur de distance.
  • Données de maintenance : informations qui sont écrites sur le périphérique IO-Link ou pouvant être lues par le périphérique IO-Link. Exemple : le numéro de modèle ou de fabricant du capteur pouvant aider à identifier un appareil ou à en configurer un nouveau.
  • Données d'événement : les notifications telles que les messages d'erreur qui sont envoyées par le périphérique IO-Link au maître IO-Link dès que l'événement survient, comme une surchauffe par exemple.

Gamme de produits IO-Link

Gamme de produits IO-Link  

Maître et périphériques IO-Link pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain

Nos produits IO-Link pour la communication jusqu'aux derniers mètres :

  • Maître IO-Link pour IP20 et IP67
  • Boîtiers E/S standard et sûrs
  • Convertisseur analogique
  • Relais de sécurité
  • Démarreur moteur hybride
  • Disjoncteurs d'appareils

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements