Aperçu des news

Phoenix Contact choisi l'un des meilleurs lieux de travail du Canada de 2013

09.05.2013

Meilleurs lieux de travail du Canada de 2013

Phoenix Contact Canada est fier d'être reconnu pour la deuxième fois comme l'un des meilleurs employeurs au Canada.

Incorporée à Mississauga il ya 30 ans avec deux employés dans une petite immeuble loué à Mississauga, Phoenix Contact exploite aujourd'hui d'un 25,000 pi2, l'état de l'immeuble de l'art à Milton, en Ontario. La société a connu une croissance exponentielle depuis ses humbles débuts, maintenant avec soixante-cinq personnes opérant à partir de son siège Milton et le bureau régional et les centres d'exposition situés à Montréal et à Calgary.

Pénétrer dans les locaux de Phoenix Contact, on peut immédiatement absorber un sens de professionnalisme amical et une atmosphère de gentillesse avec un sens du but et de l'urgence de servir ses clients en visite et les invités. La culture de l'entreprise favorise la camaraderie et la vie d'apprentissage et, par conséquent cela a cultivé un environnement d'équipe très efficace où le personnel est autorisé et encouragé à faire preuve de créativité et de prendre des décisions avec l'objectif commun de croissance de l'entreprise et se sentir bien dans leur contribution individuelle.

Kevin McKenna - directeur général, estime que le succès de l'entreprise est attribué aux employés motivés et passionnés. «Nos employés ont été et continueront d'être, notre principale force et le plus précieux atout. Leur dévouement, la loyauté et la foi en nos buts et objectifs sont aussi évident, car il est apprécié. Il ya plusieurs facettes à la création d'une culture d'entreprise qui produit une atmosphère qui conduit à des employés heureux, qui se traduit par des clients satisfaits. Si vous êtes en mesure de créer une atmosphère où les gens aiment travailler ensemble, et ils veulent être là, c'est ce qui contribue le plus à elle dans mon esprit », a déclaré Kevin McKenna qui a travaillé avec Phoenix Contact dans de nombreux postes de direction différents pour plus de vingt cinq ans au Canada et en Europe.

Great Place to Work choisit sa liste fondée sur la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie. Qui aligne assez bien avec nos valeurs fondamentales de l'orientation client, la responsabilité, le respect, la confiance, l'innovation et l'excellence.

Le cadre de la culture de Phoenix Contact a été mis en place dès les premiers jours de la société. Voici quelques-unes des observations de son directeur général sur ce qui fait un excellent lieu de travail:

  • Nous croyons en embauchant les meilleurs éléments

  • Nous croyons qu'il faut investir dans les gens qui veulent grandir et se développer
  • Nous croyons dans la lutte pour un bon équilibre dans la vie personnelle et professionnelle
  • Nous croyons en une relation de confiance travail honnête, ouvert, bienveillant et transparent
  • Nous croyons dans la communication - souvent
  • Nous croyons que le maintien d'un lieu sûr psychologique au travail
  • Nous croyons que nous avons la responsabilité d'assurer la pérennité de l'entreprise

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820