Aperçu des news

Phoenix Contact permet de connecter de 2013 Blue Sky Voiture de Course Solaire

28.06.2013

2013 bleu Sky Solar Racing Car

Pour améliorer la robustesse du nouveau système de voiture électrique de Blue Sky Racing, nous sommes ravis d'avoir commandité l'Université de Toronto sur leur voiture solaire 2013.

Milton, ON - Que ce soit pour brancher un téléviseur à un décodeur câble, un clavier à une base de l'ordinateur ou de votre téléphone à la prise murale, le câblage est quelque chose qui est souvent pris pour acquis. À la maison, nous ne pensons généralement sur ​​le type de socket pour déterminer le type de câble pour raccorder les choses avec, mais nous considérons rarement des propriétés telles que la résistance de la liaison et le câble et les interférences de signaux de rayonnement. Ces questions sont répandus dans de nombreuses applications industrielles, et la voiture solaire ne fait pas exception. Les vibrations rencontrées sur la route peuvent momentanément rompre les connexions électriques et la consommation de courant élevée du moteur peuvent poser un problème à l'intégrité du signal dans la voiture.

Tôt l'an dernier, Phoenix Contact ont parrainé l'équipe avec des connecteurs et embases pour leur test électrique initial. Récemment, nous avons convenu d'élargir le parrainage de l'intégralité de la liaison de télémétrie de l'équipe a besoin, y compris les câbles et les connecteurs pour leur bus CAN et ses connexions périphériques. L'équipe a déjà posé le câblage dans le modèle CAO de la nouvelle voiture et nous très heureux d'intégrer le système électrique une fois le aerobody est construit.

La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de rencontrer Tiffany Hu, Zhe et loquet de la Sky Race Team solaire bleu. Ils nous ont montré l'Azure et Cerulean ainsi que le système électrique de travail pour GenVII (sur le banc). Nous sommes très heureux de travailler avec l'Université de Toronto, et nous sommes impatients de construire une relation durable!

Connectivité domaine industriel fiable de Phoenix Contact vous permet de connecter vos capteurs et actionneurs rapidement et sans erreur sur le terrain. Nous fournissons des gammes de produits sans soudure pour le champ passive de câblage qui permettent d'économiser du temps et de l'argent avec connexion rapide.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820