Aperçu des news

Nouveau pare-feu selon CEI 62443

08.09.2017

FL MGUARD RS 2000  

MGUARD RS 2000 avec nouvelles fonctions de sécurité

Les routeurs de maintenance à distance MGUARD de Phoenix Contact deviennent encore plus sûrs :

Avec le nouveau firmware 8.5, il est maintenant possible de créer des règles de pare-feu personnalisées à l'intérieur et à l'extérieur de tunnels VPN pour les routeurs de la classe d'appareil 2000. La sécurité des composants de maintenance à distance est ainsi améliorée de façon significative. Vous pouvez ainsi les utiliser également comme composants de sécurité complets et économiques dans vos installations et machines. Les besoins du fabricant et de l'exploitant de la machine sont ainsi pris en compte de la même manière. Les nouvelles fonctions facilitent la mise en œuvre professionnelle et économique du concept Defense-in-Depth conformément aux normes ISA-99 et CEI 62443. Les utilisateurs intégrant déjà les composants de maintenance à distance de classe 2000 dans leur installation profitent gratuitement des nouvelles fonctions de sécurité dès que la version du firmware 8.5 est mise à jour.


PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820