Windows 7

Segurança para instalações industriais baseadas em Windows 7

Proteja os seus computadores industriais baseados em Windows 7 – mesmo depois de terminado o suporte a 14 de janeiro de 2020!

A 14 de janeiro de 2020 terminou o suporte para o Windows 7 por parte da Microsoft. Desde então já não é possível eliminar falhas de segurança nos computadores baseados em Windows 7 mediante atualizações, tal como acontecia antes. Proteja agora sua instalação com o módulo de segurança mGuard da Phoenix Contact – e sem intervir no sistema em funcionamento.

Suas vantagens

  • Basta adaptar a rede existente: sem alterações da configuração do sistema existente, graças ao modo patenteado "Stealth Mode"
  • Rápido como habitualmente: o desempenho do sistema em tempo real não é prejudicado
  • Econômico, uma vez que elimina a substituição completa de hardware, software e instalações de produção
  • Integração descomplicada em cenários de automação e de TI
  • Melhor proteção possível com sensor antivírus apto para a indústria CIFS Integrity Monitoring

Fim do suporte para Windows 7 – o que significa isso?

Computador Windows na automação  

Computador Windows na automação

A 14 de janeiro de 2020 terminou o suporte alargado para o Windows 7 da Microsoft. A partir desta data, a Microsoft deixa de disponibilizar atualizações de segurança para a eliminação de novas falhas de segurança. Desta forma, seu risco de segurança aumenta diariamente: os atacantes podem acessar os computadores de produção com o velho sistema operacional Windows, ou estes podem ser infectados por vírus, cavalos de Troia ou worms. Os especialistas em matéria de segurança e da Microsoft alertam por isso para os perigos de se continuar fazendo uma utilização desprotegida. É hora de agir!
Além do mais, o suporte alargado para Windows 7 Embedded também funciona apenas até 13 de outubro de 2020.

Proteção antivírus pelo CIFS Integrity Monitoring

A função CIFS Integrity Monitoring (CIM) do mGuard é um sensor antivírus apto para a indústria, que monitora seus sistemas de arquivos quanto a alterações inesperadas e detecta se um computador Windows foi infectado por um malware. Se for detectada uma alteração, o mGuard avisa-o por E-mail ou mensagem trap SNMP. O CIFS Integrity Monitoring é uma alternativa para a indústria ao software antivírus convencional. Sua principal vantagem reside no fato de carregar muito pouco o computador Windows, não afetando negativamente as propriedades de tempo real. Com o mGuard, não é necessário recarregar regularmente padrões de vírus.

Sensor antivírus apto para a indústria CIFS Integrity Monitoring  

Função CIFS Integrity Monitoring do mGuard

Stealth Mode – Segurança sem alterações do sistema

Graças ao patenteado "Stealth Mode", o módulo de segurança mGuard também pode ser integrado a posteriori em uma rede existente de modo totalmente transparente. O mGuard adquire automaticamente os endereços MAC e IP dos sistemas a proteger, de modo a que não sejam atribuídos quaisquer outros endereços para o gerenciamento dos módulos de segurança mGuard. Além disso, também não é necessário proceder a alterações na configuração de rede.

Isolamento do computador Windows através de uma firewall

Módulo de segurança mGuard com firewall integrada  

Módulo de segurança mGuard com firewall integrada

Para minimizar o risco de segurança na rede através de um computador baseado em Windows 7, este deve ser isolado, na medida do possível, da restante rede. A firewall mGuard controla e filtra a comunicação de e para os sistemas a proteger, com base em uma regulamentação configurável. Desta forma, a comunicação é limitada aos parceiros, protocolos, portas e sentidos de conexão necessários ao funcionamento de toda a instalação.

Nossos serviços – seu conceito de segurança

Equipe de serviço para área de tecnologia de rede  

Nossos especialistas de rede – ao seu dispor

Se necessário, nossos especialistas verificam sua rede e elaboram um conceito de segurança individual para sua instalação com base em suas demandas. Além disso, instruem seus colaboradores tendo em consideração a segurança de rede industrial.

Se necessário, basta utilizar o formulário de solicitação que se encontra na área superior direita desta página.
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
Outras informações