A produção inteligente do futuro: Com nossa experiência e nossas soluções tornamos a sua produção apta para o futuro.
Para enfrentar os desafios de nossa indústria no mundo digital, focamos a mudança contínua em um conceito: Industrie 4.0.
Por detrás dele estão a digitalização de produtos, tecnologia e processos de produção. Os dados digitais são utilizados por todos os envolvidos nos processos de negócio e criação de valor em toda a empresa. O mundo virtual e o mundo real se unem em todo o ciclo de vida de um produto.
Nessa base, se desenvolve a Internet das coisas (Internet of Things, IoT), onde os componentes físicos, produtos ou instalações identificáveis têm uma representação virtual. Nesse mundo se interligam todas as partes da indústria. Tanto as pessoas, as máquinas, como também os produtos comunicação entre si.
A constante mudança do mundo da produção se manifesta nas três primeiras revoluções industriais: a máquina a vapor, a produção em massa baseada na divisão do trabalho e a automatização graças à tecnologia de comando. Atualmente vivemos a transformação digital até a produção inteligente. Industrie 4.0 mostra soluções sobre como se podem otimizar processos de produção complexos com novas tecnologias. A produção industrial e TI crescem juntas sempre cada vez mais.
Durante essa quarta revolução surge a smart factory, a fábrica inteligente. Este descreve uma produção eficiente e adaptável, que obtém uma criação de valor ideal em todos os momentos. As redes de criação de valor organizadas autonomamente podem ser otimizadas segundo diferentes critérios, por exemplo, no que diz respeito a custos, disponibilidade e consumo de recursos.
Juntamente com os clientes e parceiros, criamos ativamente soluções para o futuro. Com quase 100 anos de experiência na construção de máquinas e na automação, temos as melhores condições para implementar a transformação digital de nosso mundo na produção inteligente do futuro.
Sendo que o alto nível de produção vertical, a construção de máquinas da própria empresa e o know-how especializado na automação são somente três dos muitos motivos para o fato de a Phoenix Contact ser um parceiro confiável.
Implementamos na produção própria o que é possível hoje em dia. Encontre exemplos de aplicação para a utilização da Industrie 4.0. Reforce sua competitividade com uma produção mais inteligente para o máximo de eficiência e flexibilidade. Para isso desenvolvemos componentes, sistemas e soluções.
Para tornar as vantagens da Industrie 4.0 acessíveis, trabalhamos em campos de ação orientados para a prática.
Exemplo de aplicação:
A digitalização melhora os processos na construção de ferramentas.
Resultado: Para que no futuro seja possível produzir de forma totalmente automática, poupando com isso tempo e custos, as ferramentas e os processos são descritos de forma totalmente digital.
Exemplo de aplicação:
Comunicação segura na produção de módulos I/O
Resultado: Processos de fabricação complexos pressupõem estruturas de comunicação inteligentes. A elevada complexidade da instalação se torna controlável para as pessoas através da comunicação entre produto e controlador.
Exemplo de aplicação:
Automatização com a máxima eficiência
Resultado: Tamanhos de lote reduzidos já podem ser fabricados a um custo de produção em massa. O sistema de produção inteligente e autônomo é econômico a longo prazo.
Exemplo de aplicação:
Cabeamento automatizado com tecnologia de conexão push-in
Resultado: Com a conexão de condutores com economia de espaço, o cabeamento é feito de forma rápida e fácil.
Exemplo de aplicação:
Processos complexos e flexíveis controláveis
Resultado: Informações disponíveis no tempo certo no local certo. A pessoa controla os processos de produção cada vez mais complexos com base nas informações digitais utilizadas continuamente.
Exemplo de aplicação:
Digitalização da tecnologia de edifícios
Resultado: Para o gerenciamento de edifícios e energia surgem soluções universais para uma operação eficiente até a integração de instalações de produção. Assim, a eficiência energética sobe e os custos de produção descem.
"$pageName" em