Luzes de sinalização comunicativas

Visão geral

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau  

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

  • Na sequência de uma modernização, o sistema de eclusas do Canal de Kiel foi equipado com um novo sistema de sinalização.
  • As luzes de sinalização são expostas a condições atmosféricas duras. Entre elas se incluem vento forte, água salgada ou ainda exposição direta à radiação solar.
  • Para cumprir estes requisitos, os novos mastros foram equipados com luzes de sinalização da Phoenix Contact.
  • A tecnologia industrial de comunicação facilita a manutenção e a aplicação de tecnologia LED proporciona economia de energia e maior disponibilidade.

Perfil do cliente

O Canal de Kiel conecta a foz do Elba com o fiorde de Kiel e poupa aos navios um desvio de até 460 quilômetros. Esta hidrovia com cerca de 100 quilômetros atravessa Schleswig-Holstein e é uma das vias navegáveis artificiais mais movimentadas do mundo.

Aplicação

Mastro com luzes de sinalização  

Sinais seguros

Na sequência de uma modernização, o sistema de eclusas em Kiel-Holtenau foi equipado com um novo sistema de sinalização. As luzes são instaladas em mastros e, com sinais vermelhos, verdes e brancos, indicam aos navios chegando se a entrada na eclusa está livre.

Para as funções de monitoramento são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial. As luzes de sinalização são expostas a condições atmosféricas duras e, por isso, precisam resistir a exigências especiais. Entre elas se incluem vento forte, água salgada ou ainda exposição direta à radiação solar.

A aplicação de tecnologia industrial de comunicação moderna assegura que o centro de controle se mantém permanentemente informado sobre o estado das luzes. Para a manutenção também é desejável uma instalação simples sem o ajuste de endereços ou identificações de participantes. Isto é especialmente importante no momento de trocar luzes para manutenção.

Solução

Técnico de serviço chamando dados operacionais em movimento  

Chamar os dados operacionais da luz LED em movimento

Na eclusa, dois novos mastros foram equipados com a luz de sinalização LED 300, que ajuda o pessoal da manutenção com informações de estado e diagnóstico. Isso é possível graças à tecnologia industrial de comunicação.

As luzes são conectadas com cabos pré-montados e conectores híbridos M17 da Phoenix Contact. Através dos conectores híbridos, a fonte de alimentação e a linha de dados são conectadas com a luz ao mesmo tempo. Não existe hipótese de troca. Uma instalação simples é especialmente importante no momento de trocar luzes para manutenção. Aqui ficam evidentes as vantagens da placa de identificação eletrônica, que pode ser lida através da conexão de comunicação. Dessa forma, a unidade de controle consegue detectar se está conectada a luz correta.

São transmitidas, p. ex., a cor, o tamanho e o ângulo de radiação. Em caso de uma instalação errada ou de uma troca, a unidade de controle emite uma mensagem de alarme, evitando que a luz seja ligada. As horas de serviço da luz e dos LEDs individuais são registradas em separado e ciclicamente armazenadas na luz.

Luz de sinalização  

Durabilidade graças a uma tecnologia LED econômica

Tecnologia LED com muitas vantagens

A tecnologia LED na luz significa economia de energia e maior disponibilidade. Esta última resulta não só da vida útil mais longa, mas também da ligação especial da luz.

Se um LED falhar, isso é detectado com a ajuda do monitoramento de tensão e de corrente e reportado ao sistema hierarquicamente superior. De acordo com as especificações do controlador, é possível reajustar os outros LEDs para conseguir a mesma saída de luz.

Além disso, para o monitoramento dos LEDs estão integrados na luz de sinalização dois sensores de luz difusa que registram se os LEDs estão emitindo luz e qual a sua intensidade.

Para assegurar a segurança operacional da luz de sinalização em todas as situações, a temperatura também é registrada. Se a temperatura da luz subir para além da faixa admissível, a saída de luz é reduzida ou mesmo desligada. Esta função é auxiliada por mensagens de advertência ou de alarme. Quando a temperatura baixar novamente, após a confirmação da mensagem, a luz retoma a sua operação.

Resumo

As eclusas que compensam a diferença de altura entre os dois mares desempenham um papel central para a operação sem problemas do Canal de Kiel. Com as luzes de sinalização LED da Phoenix Contact, a manutenção das eclusas é facilitada, pois os seus dados operacionais podem ser lidos sem dificuldades em qualquer altura.

O pessoal da manutenção é ajudado por informações de estado e diagnóstico e, dessa forma, está sempre informado a respeito do estado das luzes de sinalização. Uma outra vantagem das luzes é a tecnologia LED, através da qual se consegue economizar energia e uma alcançar uma maior disponibilidade.

Produtos

DescriçãoTipoCódigo
Luz de sinalização 300 vermelhaCSD-SL 300 RD2701788
Luz de sinalização 300 verdeCSD-SL 300 GN2701786
Luz de sinalização 300 brancaCSD-SL 300 WH2701785
Tampa metálica de proteção contra poeiraST-Z00141616069
Unidade de controle para a luz de sinalizaçãoILC 171 ETH 2TX2700975
Saída de comunicação para as luzes de sinalizaçãoIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
Painel tátilWP 06T2913645
Switch de 8 portas com 2 portas de fibra ópticaFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
Fonte de alimentaçãoQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Módulo de díodos para trilho de fixaçãoQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Proteção contra sobretensão: alimentaçãoFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Proteção contra sobretensão: saída de bus de campoPT MCR-EST2880749
Base para saída de bus de campoPT 2X2-BE2839208
Braçadeira blindada para saída de bus de campoSSA 3-62839295
Proteção contra sobretensão de 24 VPT 2X1-24DC-ST2856087
Base para proteção contra sobretensão de 24 VPT 2X1-BE2856139
DescriçãoTipoCódigo
Luz de sinalização 300 vermelhaCSD-SL 300 RD
Luz de sinalização 300 verdeCSD-SL 300 GN
Luz de sinalização 300 brancaCSD-SL 300 WH
Tampa metálica de proteção contra poeiraST-Z0014
Unidade de controle para a luz de sinalizaçãoILC 171 ETH 2TX
Saída de comunicação para as luzes de sinalizaçãoIBS IL 24 RB-T-PAC
Painel tátilWP 06T
Switch de 8 portas com 2 portas de fibra ópticaFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
Fonte de alimentaçãoQUINT-PS/3AC/24DC/40
Módulo de díodos para trilho de fixaçãoQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Proteção contra sobretensão: alimentaçãoFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Proteção contra sobretensão: saída de bus de campoPT MCR-EST
Base para saída de bus de campoPT 2X2-BE
Braçadeira blindada para saída de bus de campoSSA 3-6
Proteção contra sobretensão de 24 VPT 2X1-24DC-ST
Base para proteção contra sobretensão de 24 VPT 2X1-BE
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
Referrer: