Os túneis são construções complexas do ponto de vista técnico. Para além da grande quantidade de túneis já existentes, também o número de instalações novas aumenta constantemente. O resultado é o funcionamento simultâneo das mais diversas soluções de iluminação.
Paralelamente à tecnologia de iluminação antiga, cada vez mais é implementada a tecnologia LED superior. Além disso, há túneis que foram ampliados posteriormente, pelo que existem instalações mistas com tecnologias de iluminação novas e antigas.
A Phoenix Contact desenvolveu soluções de iluminação para túneis com a mais moderna tecnologia LED. Neste caso, as luzes LED são controladas diretamente ou através das conhecidas caixas de controlador. Nas caixas estão os controladores LED para a regulação das luzes. A posição exata das luzes e das caixas do controlador foi definida pelos especialistas da Schréder com base em uma análise fotométrica da posterior iluminação do túnel. Paralelamente aos trabalhos de preparação, os cabos de potência e de barramento são pré-montados e entregues no local da obra. Desta forma, se resolve um problema típico para a empresa de instalação já antes da produção dos cabos. Uma vez que todos os cabos estão equipados com uma rotação da fase automática, as três fases da conexão da potência são submetidas a uma carga uniforme. É assim possível abdicar da morosa "entrada em contato" dos cabos e da consequente alteração do cabeamento.
O verdadeiro controle da eletrônica de ligação Lumgate e dos controladores LED está predefinido em 50 cenários diferentes. Além disso, estão incluídos 15 cenários especiais que são utilizados com a máxima prioridade em situações especiais, por exemplo, numa situação de emergência ou em um evento perigoso. A especificação da velocidade máxima a respeitar dentro do túnel influencia igualmente a intensidade luminosa e é, por isso, considerada no controlador. Além do programa de aplicação, também as especificações da análise fotométrica são integradas no ATS. O respectivo arquivo de configuração, que o controlador lê autonomamente, constitui juntamente com os outros parâmetros a base para o controle da iluminação. Garante-se assim que as especificações do operador do túnel são completamente cumpridas no que diz respeito às diretrizes legais. Além disso, só é gerada a luz efetivamente necessária no momento, o que influencia positivamente os custos energéticos.
O sistema possibilita tempos de instalação reduzidos graças às soluções para quadro de comando predefinidas, bem como o sistema de instalação QPD no campo e na luz. Outras vantagens da solução de iluminação para túneis se revelam ao longo do ciclo de vida da instalação.
Descrição | Tipo |
---|---|
Advanced Tunnel System (ATS) – Quadro de comando completamente montado, incluindo software de aplicação para uma regulação contínua das luzes do túnel | p. ex. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12 |
Basic Tunnel System (BTS) – Quadro de comando pronto a montar para ligar as luzes | p. ex., TSL-SC-RTL-BTS |
Tunnel Control System (TCS) – Solução de quadro de comando para a integração em rede de vários ATS e para a ligação a uma central de controle do túnel com protocolos de comunicação definidos | p. ex., TSL-SC-RTL-TCS/D0S22 |
"$pageName" em