Tecnologias

Soluções que inspiram

Soluções que inspiram

Mantenha-se atualizado: deixe-se convencer por nossas soluções tecnológicas inovadoras.

Categorias

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Blindagem absolutamente segura de conectores M8 e M12 com o conceito de blindagem único Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact.

  • Fontes de alimentação e UPS
    Fontes de alimentação e UPS

    A Phoenix Contact Power Supplies GmbH reúne na unidade de Paderborn as competências na área das tecnologias de alimentação de corrente.

  • High Power Charging Technology
    High Power Charging Technology

    A High Power Charging Technology da Phoenix Contact permite carregar a bateria de um veículo elétrico em apenas três a cinco minutos para um alcance de 100 km.

  • Identificação industrial
    Identificação industrial

    Identificação duradoura e inequívoca de todos os componentes relevantes, como bornes, condutores, cabos ou até mesmo os equipamentos.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Descubra as possibilidades dos sistemas sem fio industriais para a sua aplicação.

  • Montagem de placas de circuito impresso
    Montagem de placas de circuito impresso

    Aqui você obtém informações sobre as áreas de aplicação dos diversos tipos de montagem, assim como os respectivos requisitos e vantagens.

  • Padrões de comunicação industriais
    Padrões de comunicação industriais

    As novas tecnologias TSN, SPE/APL, 5G formam, juntamente com os aperfeiçoamentos no setor de OPC UA, o padrão de comunicação do futuro independente do fabricante.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology é a base da nova plataforma de controle aberta da Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD da Phoenix Contact

    PROFICLOUD é a solução em Cloud profissional para a indústria.

  • PROFINET
    PROFINET

    O sistema Ethernet de tempo real – do especialista na área da comunicação industrial.

  • Proteção de equipamentos
    Disjuntores de proteção de equipamentos

    Com disjuntores de proteção de equipamentos, você protege seus meios de produção individualmente. Apenas são desconectadas as áreas realmente afetadas por uma sobrecarga.

  • Segurança funcional
    Segurança funcional

    A segurança funcional reduz os riscos que podem advir das máquinas. A Phoenix Contact explica como pode integrar segurança em sua aplicação em conformidade com as normas.

  • Sistema de medição de descargas atmosféricas
    Registro de descargas atmosféricas

    O sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S assegura o registro e a avaliação atempados de quedas de raios. Saiba mais sobre como o sistema funciona e sobre as possíveis áreas de aplicação.

  • Surge protection
    Surge protection

    Phoenix Contact is a pioneer in the development of surge protective devices.

  • Tecnologia de relés
    Tecnologia de relés

    Soluções inovadoras no setor de relés.

  • Tecnologias de conexão
    Tecnologias de conexão

    Nossas tecnologias de conexão foram concebidas para uma transmissão segura de dados, sinais e potência.

Quem deseja assumir hoje um papel de liderança tecnológica, deve realizar uma configuração personalizada de tendências atuais e desenvolvimentos. Para a Phoenix Contact as inovações são uma transposição segura para o futuro. Oferecemos as melhores conexões "desde o sensor até o comando". Desde a régua de terminais clássica, passando pelo conector de máquinas à prova de água e Ethernet Wireless até as soluções de controlador seguras: inovações, que proporcionam mais que espera. Obtenha um resumo das vantagens da aplicação que nossas tecnologias proporcionam.
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
PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext

Torne-se membro da PLCnext Community

Discuta suas experiências e ideias.

PLCnext Community
Ir para a PLCnext Community