Ir para últimas notícias

Tecnologia de conexão Push-In – Mais perto do que você imagina!

27.10.2014

Tecnologia de conexão Push-In – Mais perto do que você imagina!  

Tecnologia de conexão Push-In – Mais perto do que você imagina!

Desde 2009 a nova família de bornes Push-In PT, vem revolucionando a forma de se conectar fios e cabos em réguas de bornes. O Push-In tem nos ajudado diariamente com simplicidade e eficiência, você consegue perceber esta melhoria em sua vida?

Tecnologia de conexão Push-In – Mais perto do que você imagina!

A Tecnologia Push-In foi desenvolvida pela Phoenix Contact em 1978. A primeira família de bornes com esta tecnologia foi a FK 1,5. Estes bornes ainda podem ser encontrados em elevadores e máquinas de construção mais antigas.

Desde 2009 a nova família de bornes Push-In PT, vem revolucionando a forma de se conectar fios e cabos em réguas de bornes. O Push-In tem nos ajudado diariamente com simplicidade e eficiência, você consegue perceber esta melhoria em sua vida?

Um exemplo clássico está em nossos telefones. Os modelos mais antigos eram com disco circular para discagem, você lembra? Cada número discado nestes modelos demorava 2 segundos para ser completado.

Agora imagine um Call Center, onde um profissional de vendas fizesse 50 chamadas diárias, cada chamada com 8 números. Com um telefone de disco:
50(chamadas) x 8(números) x 2(segundos)= 800 segundos
As mesmas 50 chamadas, com 8 dígitos em um telefone de teclado gastariam 100 segundos, ou seja 2 segundos por chamada.
800 – 100= 700 segundos de diferença em um dia. Acha pouco?  

Seriam 3 horas e vinte minutos em um mês, 40 horas em um ano!

Isso somente mudando um disco circular por um teclado, isto é, a mudança para uma tecnologia Push-In!
Bornes de conexão Push-In: rápido, fácil e a sua disposição. Experimente!


Outras informações