Segurança com Phoenix Contact: Proteção para as pessoas e para a máquina.
Enquanto desenvolvedor e fabricante de instalações inteligentes, você se depara com um grande desafio: cada um desses sistemas bem planejados acarreta sérios riscos para seu ambiente envolvente imediato. As normas e as diretrizes da segurança funcional, também designadas de "FuSi", são sinônimo de proteção confiável para pessoas, ambiente e máquina. Elas descrevem o controle de riscos através de sistemas de segurança automatizados. A segurança funcional se move em um ambiente juridicamente regulamentado. Uma das normas mais importantes é a EN ISO 13849-1, que regula as disposições de segurança que uma máquina tem de cumprir. Parâmetros importantes para a confiabilidade de funções relevantes para a segurança são o nível de integridade de segurança (SIL) e o nível de desempenho (PL).
A diretriz de máquinas CE contém demandas básicas de segurança e de proteção da saúde. Seu objetivo é reduzir o número de acidentes no manuseio de máquinas. Por isso, a diretriz exige a inclusão do aspeto de segurança na concepção da instalação e na construção de máquinas.
No espaço econômico europeu, é obrigatória uma marcação CE para que a instalação possa ser colocada no mercado e operada. Uma marcação CE somente é permitida se as demandas forem cumpridas de forma abrangente. Este princípio se aplica a todas as máquinas: desde as grandes instalações de produção na indústria ao robô de cozinha.
Para conseguir a segurança funcional, você tem de tomar medidas definidas. Os tipos e a quantidade das funções de segurança necessárias são determinados por uma avaliação de riscos. As demandas para a segurança de máquinas são descritas com o método de 3 níveis na diretriz de máquinas.
A integração das funções de segurança em uma máquina representa um trabalho adicional para você enquanto fabricante. Aqui, a Phoenix Contact ajuda com um aconselhamento individual. Independentemente do fabricante, os peritos em segurança funcional da Phoenix Contact com certificação TÜV acompanham você durante o planejamento, a construção, a modificação, conclusão e a operação de máquinas ao longo de todo o ciclo de vida de segurança.
Além disso, você fica conhecendo uma ampla gama de produtos e soluções da segurança funcional. Os interruptores de segurança, relés de segurança e controladores seguros permitem uma colocação em funcionamento e uma configuração simples de sua instalação. Assim, pode se dedicar a suas competências centrais e ter plena confiança de que está cumprindo as normas legais e que a operação segura de suas instalações está garantida.
O trabalho em uma fábrica cada vez mais inteligente e integrada em rede tem de estar de tal forma regulamentado com mecanismos de segurança funcionais que as falhas ou eventuais situações de perigo sejam controláveis. Preferencialmente, tal acontece através de um plano de segurança individual. Devido aos novos desafios na indústria, o domínio especial da segurança funcional se transforma continuamente.
Por isso, a Phoenix Contact tem todo o gosto em ajudá-lo a manter-se permanentemente atualizado em caso de alterações das normas e do surgimento de novas tecnologias. Em cooperação com a GIT SICHERHEIT, a Phoenix Contact descreve as tendências e as alterações no mercado de segurança e o que você deve saber a esse respeito enquanto entidade operadora de uma máquina ou fabricante.
Na IEC 61508 é definido o conceito "Black Channel" e é usado sobretudo no âmbito da tecnologia de segurança funcional. Na tecnologia de comunicação, entende-se como um canal de comunicação com características não seguras ou que não se encaixam na aplicação.
O "Black Channel" é um elemento característico do "Princípio Black Channel", onde deve ser garantida uma comunicação segura.
O monitoramento de movimento seguro é uma parte importante do design contemporâneo de máquinas e instalações. Por princípio, as funções Safe Motion são utilizadas para evitar perigos para o operador, o ambiente e a máquina.
Para esse efeito, os movimentos perigosos de uma máquina são monitorados de forma segura e, se necessário, desligados. Esta ideia fundamental também está estabelecida na diretriz de máquinas europeia 2006/42/CE.
Desde o final dos anos 70, os relés com orientação forçada tornaram-se na estrela secreta no ambiente de segurança. Lembrando os tempos anteriores ao desenvolvimento dos relés com orientação forçada, as aplicações críticas para a segurança eram solucionadas com componentes padrão (p. ex. contator auxiliar).
Os relés com orientação forçada são também incorretamente designados relés de segurança. Saiba mais sobre este tema em nosso artigo técnico.
Nas áreas de produção e operação de máquinas, houve nos últimos anos um aumento dos conceitos de Safety e Security associados um ao outro. Ambos os conceitos têm como principal objetivo a proteção em conjunto com pessoas e máquinas.
No seguinte artigo técnico mostramos em que medida a avaliação de risco (Safety) ou a análise de risco (Security) são semelhantes na origem e na implementação.
As máquinas sem marcação CE são máquinas que, no âmbito da diretriz de máquinas CE, têm de ter uma marcação CE, mas não apresentam essa marcação de forma visível. Por diferentes motivos, encontramos na prática máquinas, instalações e instalações de máquinas completas sem a marcação CE correspondente. Neste caso é necessário questionar se as máquinas estão seguras e se o usuário teve à sua disposição todas as informações necessárias para operar as máquinas em segurança.
Nos conceitos de segurança de hoje, o estado seguro é em muitos casos desencadeado o mais rapidamente possível quando ocorre um erro relevante para a segurança. Tal acontece apesar de a maioria das funções de segurança serem concebidas de forma redundante para níveis de integridade de segurança ou níveis de desempenho superiores. Por isso, surge a questão de saber se existem condições e que condições serão essas para que, do ponto de vista normativo, seja admissível permitir que um sistema de automação continue operando por um tempo limitado com um erro crítico para a segurança.
A tendência futura da Indústria 4.0 revoluciona de forma significativa os processos de produção em todos os setores industriais. Surgem sistemas de automação inteligentemente integrados em rede para melhorar os processos e as transferências de dados. Desta forma, as áreas de segurança funcional e cibersegurança estão se tornando indissociáveis.
O que significa esta evolução para sua empresa? Saiba mais no artigo técnico de Carsten Gregorius, o perito em Segurança Funcional da Phoenix Contact.
"$pageName" em