Plug'n Charge : stations de charge design avec une technique sur un minimum de place

Présentation

Points de recharge de la société Plugn Charge GmbH  

Le design des points de recharge de la société Plug'n Charge GmbH est original et fonctionnel

  • Plug'n Charge produit des points de recharge pour les véhicules électriques et les vélos à assistance électrique à Bad Emstal, près de Kassel.
  • Les stations de charge doivent fonctionner comme un « mobilier urbain » moderne et satisfaire non seulement aux exigences fonctionnelles mais aussi en matière de design.
  • La solution réside dans la conception de la technologie de charge complète dans un espace de montage étroit prescrit selon des critères de design.
  • Grâce à leur forme exceptionnelle et à leur design homogène - avec les composants et le savoir-faire de Phoenix Contact - les points de recharge sont facilement reconnaissables.

Profil de client

Dr. Christian Kahl, directeur général de Plugn Charge GmbH  

Dr. Christian Kahl, directeur général de Plug'n Charge GmbH à Bad Emstal, mise sur les solutions de charge de Phoenix Contact

Plug'n Charge développe et commercialise des stations de charge, de la fabrication spécialisée jusqu'aux produits de série. « La connexion aux systèmes de facturation joue alors un rôle essentiel », explique le directeur général Dr. Christian Kahl. « En outre, nous accordons beaucoup d'importance à la durabilité de nos produits et utilisons un béton spécial comme matériau du boîtier. »

Utilisation

Conformément au nom commercial Plug'n Charge, les experts du nord de la Hesse se sont concentrés sur l'essentiel. Il s'agissait notamment de concevoir un design incomparable avec les fonctions primaires de branchement et de chargement. Et cela nécessita plusieurs étapes de développement. « La station de charge du maire existante au début était chère et complexe », se rappelle le directeur général Dr. Kahl. « En 2011, nous avons tout détruit et nous avons entièrement redéfini les termes Infrastructure de charge et Station de charge. »

L'accent a été mis sur l'aspect visuel et esthétique de la station de charge. « Le raffinement réside dans la simplicité », explique Dr. Kahl. « La station de charge doit être reconnaissable en tant que telle au premier regard. Nous avons alors opté pour la forme d'une synapse et un coloris qui rappelle le courant. Pour les synapses, la borne devait se trouver dans un réseau électrique intelligent. » L'objectif était la mise en œuvre de la philosophie de Plug' Charge, qui se manifeste également dans le nom de l'entreprise : brancher le connecteur de charge et charger, sans aucune autre barrière.

Solution

Station de charge de Plugn Charge GmbH  

La position et la hauteur de la borne de recharge aident lors du lancement du processus de charge par carte RFID ou code QR

Aujourd'hui, le conducteur du véhicule électrique se trouve devant une station de design modulaire en béton spécial ultra-résistant, facile à utiliser et mise en réseau. Depuis 2016, Plug'n Charge commercialise une gamme de stations de charge fabriquées en série pour les véhicules et vélos électriques, de la borne de recharge au système de parking e-mobile.

L'offre est complétée par un service intégral avec installation, mise en service, dépannage et maintenance. « Avec notre solution back-end, nous proposons à notre clientèle un pack sérénité comprenant la gestion des données, la surveillance en ligne et la facturation, itinérance comprise », explique Dr. Kahl.

La station de charge saffiche dans le smartphone comme accès wifi  

Même pour les vélos à assistance électrique, la station de charge est identifiable dans le smartphone sous forme d'accès wifi

Même pour l'utilisation, les experts de Bad Emstal ont fait preuve d'originalité. « Sur de nombreuses stations de charge disponibles sur le marché, l'utilisateur e-mobile se réjouit d'un guidage utilisateur qui fonctionne », affirme Dr. Kahl, « mais si possible, il se passerait bien de toute procédure de charge supplémentaire. » Un guidage utilisateur n'est nécessaire que pour le système de vélo à assistance électrique avec plusieurs points de recharge. On a opté ici pour le pilotage par smartphone, et la station de charge met par conséquent un accès wifi à disposition. L'utilisateur choisit « Plug'n Charge » comme réseau wifi sur son smartphone et la page de pilotage de la station s'ouvre immédiatement.

Fonctionnement interne du point de recharge avec surveillance du courant de défaut, capteur de mesure, fonction Lock Release et contrôleur de charge EV Charge Control  

Fonctionnement interne du point de recharge

La pièce maîtresse des stations de charge des véhicules électriques est l'EV Charge Control Basic, un contrôleur de charge compact en mode 3 de Phoenix Contact, qui s'appuie sur la CEI 61851-1. Dans la version Premium de la station de charge, l'EV Charge Control Advanced est utilisé, un contrôleur de charge CEI 61851-1 performant avec Ethernet TCP/IP. Avec l'EEM-350-DMCB MID, un appareil de mesure d'énergie avec interface RS-485, conforme à la directive MID et à mesure directe, est également utilisé.

Le contrôleur de communication Plug'n Charge CPOC (Charge Point Operation Controller) constitue l'interface logique entre les appareils et le back-end. Le contrôleur est ouvert aux futures séries de contrôleurs de charge de Phoenix Contact selon ISO/CEI 15118. La technique complète est encapsulée dans un boîtier SVi conforme à la norme DIN EN 61439-2/-3.

Résumé

Les retours favorables du marché donnent raison à l'entreprise de Bad Emstal. Le concept global revisité d'une infrastructure de charge modulaire à un prix abordable avec un bon bilan environnemental plaît.

Outre la robustesse et les bonnes propriétés thermiques, la borne en béton offre un autre avantage : le coloris peut être choisi par le client Plug'n Charge – p. ex. des dalles de grès pour une utilisation à proximité de bâtiments classés monuments historiques. Ainsi, en Allemagne, les localités et régions situées le long de la route allemande des contes de fées, de Hanau jusqu'à Bad Karlshafen en Hesse, sont électrifiées avec les points de recharge Plug'n Charge.

Vous souhaitez réaliser votre solution de charge avec nous ?

Envoyez-nous votre demande dès maintenant et profitez de nos services :

  • Compilation de composants matériels et logiciels appropriés
  • Production de connecteurs de charge avec votre logo pour un marquage homogène
  • Sur demande, les extrémités des câbles de charge sont disponibles en dégradé, pré-équipées ou compactées
  • Réalisation de schémas de câblage contrôlés pour une mise en œuvre simple et sûre
  • Prise en compte des standards de charge et normes actuels ainsi que de la loi allemande d'évaluation et d'étalonnage
  • Assistance pour le raccordement aux fournisseurs de systèmes de facturation et aux systèmes de gestion des bâtiments et de l'énergie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer