Deux fibres optiques sont généralement nécessaires pour la transmission Ethernet de données par fibre optique. Les nouveaux convertisseurs de média Ethernet rapides se distinguent par une technologie particulière : une seule fibre optique est désormais nécessaire pour la communication optique.
WDM signifie Wavelength Division Multiplex en anglais (multiplexage en longueur d'onde). Ce procédé de multiplexage utilise les deux longueurs d'ondes 1 310 nm et 1 550 nm.
Cela permet l'émission et la réception simultanées (bidirectionnel) sur une fibre monomode, et ce sans limiter la qualité de transmission ni la bande spectrale. On utiliser deux appareils pour réaliser une connexion par fibre optique. L'appareil A émet sur le canal TX avec 1 310 nm, et l'appareil B reçoit sur le canal RX avec la même longueur d'onde. Et inversement avec 1 550 nm dans l'autre sens. Il n'est donc possible d'établir une connexion qu'entre un appareil A et un appareil B. Les appareils sont disponibles dans le kit (appareil A et B).
La technologie WDM permet de doubler la bande spectrale des réseaux FO existants, en utilisant deux convertisseurs de média WDM. Pour cela, le câble déjà disposé est divisé en deux connexions réseau indépendantes. S'il s'agit d'une nouvelle installation, les frais sont réduits, car les fibres de câble et les connecteurs sont économisés.
Un autre avantage des convertisseurs de média équipés de la technologie WDM se révèle lors de son utilisation dans des applications en mouvement. En effet il est pour la première fois possible de réaliser une connexion FO par transmetteur de signaux tournants et optiques à moindre frais. Dans les applications rotatives comme les machines rotatives et les éoliennes, il est impératif de transmettre les signaux entre les parties fixes et rotatives de l'installation. Jusqu'à présent, on a principalement utilisé des transmetteurs électromagnétiques sur bague collectrice pour le transfert de données. Cependant si une puissance élevée doit être transmise, des perturbations électromagnétiques peuvent survenir, auxquelles peut résister la technologie FO.
Les convertisseurs de média WDM ne fonctionnant qu'avec une seule fibre FO, rendent l'utilisation d'un transmetteur optique tournant plus intéressante. Les joints optiques tournants sont peu sujets à l'usure et sont d'ores et déjà proposés par de nombreux fabricants. En comparaison avec les transmetteurs optiques tournants comportant plusieurs fibres, le prix est plus bas pour des appareils avec une seule fibre, la raison évidente étant un montage plus simple. Outre les éoliennes, de nombreuses autres applications profitent des avantages du transfert optique de données. Les convertisseurs de média équipés de la technologie WDM sont par exemple utilisés dans les systèmes radar, les systèmes de propulsion maritime, les machines rotatives, ainsi que dans l'industrie automobile et de l'emballage.
En cas d'éoliennes il est tout particulièrement important qu'une communication performante des données soit garantie entre le moyeu et la nacelle. Un réseau redondant s'avère ici un avantage. De plus on utilise des moyens de communication indépendants les uns des autres pour la communication de données.
Le transfert de données standard par Ethernet est conçu à l'aide de deux convertisseurs de média WDM. Pour le transfert FO, on utilise un transmetteur optique tournant pourvu d'une seule fibre, intégré dans l'axe de la bague collectrice en cuivre présente. Ce moyen de communication est insensible CEM, son potentiel est isolé, et il ne nécessite pas de maintenance. Les trajets redondants sont conçus à l'aide d'extensions Ethernet. Pour la connexion SHDSL on utilise la bague collectrice en cuivre existante, et des switchs administrables assurent la gestion de la redondance.
Les nouveaux convertisseurs de média permettent de garantir une communication des données fiable, performante et économique. En association avec les extensions SHDSL de Phoenix Contact, qui communiquent via la connexion en cuivre traditionnelle de la bague collectrice, on obtient une solution à long terme pour un réseau redondant.
Les convertisseurs de média de Phoenix Contact proposent des possibilités étendues de diagnostics. Les fonctions intégrées de gestion des liens LFP (Link Fault Pass Through) et FEF (Far-End Fault) garantissent une surveillance constante de la connexion. Cela assure une disponibilité de l'installation élevée. Le lien de la connexion FO s'éteint donc quand est constatée une perte de la connexion sur la face cuivrée du convertisseur de média. Le convertisseur de média situé de l'autre côté enregistre la coupure du lien par les trajets FO, et interrompt également la connexion de ses segments Twisted Pair.
L'ensemble des connexions par trajets optiques fonctionne aussi de façon transparente, comme cela est le cas dans le cadre d'uns transmission uniquement par le cuivre. Les deux côtés de la connexion réseau peuvent immédiatement détecter les pertes de liens, et donc y réagir. En cas de connexion redondante les équipements bus peuvent immédiatement commuter sur celles-ci. De plus, en cas de perte de lien, la signalisation de la fonction FEF au convertisseur de média permet de localiser le segment manquant.
"$pageName" sur