Aperçu des news

Routeur de sécurité avec commutateur intégré

05.03.2015

Routeur FL MGUARD Security en deux classes de performances RS2005 et RS4004  

Routeur de sécurité et switch dans un seul appareil

Le nouveau routeur FL MGAURD est un routeur de sécurité et un commutateur dans un seul appareil. Il est disponible en deux classes de performances :

La classe RS2005 offre cinq ports non gérés, alors que la classe RS4004 est assortie de quatre ports gérés et d'un port DMZ pour la protection mutuelle de plusieurs réseaux. Le port DMZ peut être utilisé pour raccorder un troisième réseau dans lequel un serveur mail par exemple est utilisé. Ce serveur peut alors être atteint aussi bien depuis le côté LAN sûr que depuis le côté WAN non sécurisé. Un accès depuis le côté WAN au côté LAN est empêché, car à chaque point de transfert, un pare-feu surveille et réglemente la circulation entrante et sortante des données. De plus, l'entretien à distance sur une machine ou une installation peut avoir lieu via le port DMZ. Les commutateurs intégrés peuvent prendre en charge la commutation interne de petites machines et installations ou être raccordés à des réseaux de grande taille.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer