Aperçu des news

Nouveau pare-feu selon CEI 62443

01.09.2017

FL MGUARD RS 2000  

MGUARD RS 2000 avec nouvelles fonctions de sécurité

Les routeurs de maintenance à distance MGUARD de Phoenix Contact deviennent encore plus sûrs :

Avec le nouveau firmware 8.5, il est maintenant possible de créer des règles de pare-feu personnalisées à l'intérieur et à l'extérieur de tunnels VPN pour les routeurs de la classe d'appareil 2000. La sécurité des composants de maintenance à distance est ainsi améliorée de façon significative. Vous pouvez ainsi les utiliser également comme composants de sécurité complets et économiques dans vos installations et machines. Les besoins du fabricant et de l'exploitant de la machine sont ainsi pris en compte de la même manière. Les nouvelles fonctions facilitent la mise en œuvre professionnelle et économique du concept Defense-in-Depth conformément aux normes ISA-99 et CEI 62443. Les utilisateurs intégrant déjà les composants de maintenance à distance de classe 2000 dans leur installation profitent gratuitement des nouvelles fonctions de sécurité dès que la version du firmware 8.5 est mise à jour.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer