Austausch

Neuwertig und sofort verfügbar

Die clevere Alternative: Austauschprodukte stehen neuen in Leistung und Gewährleistung nicht nach, sind jedoch deutlich günstiger. Einzelne, ausgewählte Produkte halten wir aufgrund großer Nachfrage auch in aufbereiteter, neuwertiger Version für Sie bereit.

Ihre Vorteile

  • Austauschprodukt sofort verfügbar
  • Attraktiver Preisvorteil: neuwertiges Produkt mit bis zu 35 Prozent Nachlass gegenüber neuem Produkt
  • Höchste Qualität, da gleiche Gewährleistung und Serviceumfang wie bei neuem Produkt

Worum wir uns kümmern

Austauschservice bei Phoenix Contact – was dürfen Sie davon erwarten?

  • Bei einem defekten Produkt prüfen wir, ob im Austauschlager eine vergleichbare Alternative vorrätig ist.
  • In diesem Fall informieren und beraten wir Sie gerne.
  • Wir sorgen für schnellstmögliche Lieferung. So halten wir die Ausfallzeit Ihrer Anlage so gering wie möglich.

Rücklieferschein

Möchten Sie ein defektes Produkt einsenden? Dann laden Sie sich den Rücklieferschein herunter, füllen ihn aus und fügen ihn zu Ihrer Rücklieferung hinzu.

Kontaktformular

Möchten Sie mehr über Möglichkeiten und Konditionen des Austauschservices erfahren?

Eine kurze Mitteilung über das Kontaktformular genügt – wir melden uns umgehend!

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76