Zur News-Übersicht

Ausgezeichnete Sicherheit

13.12.2016

Ausgezeichnete Sicherheit: SOLARCHECK RSD gewinnt den GIT Sicherheit Award  

Ausgezeichnete Sicherheit: SOLARCHECK RSD gewinnt den GIT Sicherheit Award

Die automatische Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD hat den GIT Sicherheit Award gewonnen.

Der begehrte Preis in der Sicherheitstechnik wird jährlich von den Magazinen GIT Sicherheit, GIT Security und Messtec Drives Automation des Whiley-VCH Verlags vergeben.

Sicher arbeiten in Photovoltaikanlagen: In 95 Prozent der Anlagen sind die Panels zu Strings in Reihe geschaltet. Dabei können lebensgefährliche Gleichspannungen von bis zu 1000 Volt entstehen. Das Freischalten zum Schutz gegen elektrischen Schlag ist schwierig. Arbeitsschutz ist nur gegeben, wenn jedes einzelne Panel automatisch freigeschaltet wird. SOLARCHECK RSD schaltet Ihre Anlage bei Installation, Wartung oder in Gefahrensituationen sicher ab. Ein sicherer Zustand wird ohne den Einsatz von Elektrofachpersonal erreicht. Auch Personen, wie Dachdecker oder Reinigungskräfte, die Sicherheitsregeln und Gefahren nicht kennen, sind geschützt.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen