Intercambio

Como nuevos y disponibles de inmediato

La alternativa inteligente: los productos de intercambio no se quedan atrás de los productos nuevos con relación a su rendimiento y garantía y, sin embargo, son mucho más baratos. Debido a la gran demanda existente, ponemos a su disposición productos individuales seleccionados que están como nuevos y que hemos mejorado.

Sus ventajas

  • Productos de intercambio disponibles de inmediato
  • Precios muy atractivos: productos como nuevos con un descuento de hasta un 35 % en comparación con los productos nuevos
  • Calidad del máximo, ya que se ofrece la misma garantía y extensión de servicios que en los productos nuevos

De qué nos encargamos

Servicio de intercambio de productos de Phoenix Contact – ¿qué puede esperar de este servicio?

  • Si se ha estropeado un producto, comprobamos si en el almacén de intercambio hay una alternativa comparable.
  • En ese caso, le informaremos y le asesoraremos con mucho gusto.
  • Nos aseguraremos de hacer una entrega lo más rápida posible. Así haremos que el tiempo de inactividad de su sistema sea lo más corto posible.

Formulario de contacto

¿Desea averiguar más sobre las posibilidades y condiciones del servicio de intercambio de productos?

Envíenos un mensaje a través del formulario de contacto – ¡nos pondremos en contacto con usted de inmediato!