Cursos

/assets/images_ed/global/web_stage_sub/pic_stage_sub_a_0081571_int.jpg

Training Center 2019

Descubra los nuevos cursos de capacitación y formación técnica ofrecidos por Phoenix Contact.

Curso PLCnext

Una plataforma de control abierta con un sinfin de oportunidades, caracterizada por la funcionalidad de las aplicaciones de código abierto, nos acerca a un entorno de desarrollo altamente eficiente y flexible para la automatización.

Programación en lenguajes de alto nivel, acceso a soluciones en la nube y seguridad de datos, son solo algunos de los tópicos que se tratan en este curso.

Seminarios de componentes e interfaces

Seminarios de Componentes e Interfaces

Los seminarios son sesiones, en general de medio día, donde puede adquirir ideas y conocimientos básicos. Es una oportunidad ideal para familiarizarse con las nuevas técnicas y desarrollos y valorar las ventajas que representa su aplicación.

Curso completo de SCADA VISU+

Presentamos el nuevo curso de programación de sistema SCADA VISU+.


Se trata de un curso completo, de dos días de duración, donde se tratarán en profundidad todos los temas relativos a la programación clásica de sistemas SCADA, y las más modernas tecnologías como el acceso a través de dispositivos móviles, OPC UA, gráficos de doble entrada, entre otras.

Cursos de automatización

Workshop Automation, Phoenix Contact

Phoenix Contact, tiene el agrado de presentar el curso de capacitación sobre sistemas de automatización industrial.

Al completar todos los niveles en forma correlativa y aprobar los exámenes correspondientes, recibirá el certificado de “Especialista en Sistemas de Automatización Phoenix Contact”.

Se puede tomar en el formato estándar, que consta de cuatro workshops, cada uno de dos días consecutivos de duración, cada mes, comenzando en Marzo hasta Junio y con repitición el segundo semestre, desde Agosto hasta Noviembre. O bien, en el formato intensivo de una semana de duración.

Curso de ethernet y cyberseguridad industrial

En este curso se repasan todas las cuestiones básicas sobre la conectividad ethernet, dispositivos, protocolos y direccionamiento, entre otros temas. Además se tratan en profundidad los temas relativos a la seguridad de datos industrial y conectividad remota.