Ir a todas las informaciones de prensa

Servicios para explotadores de máquinas

12.01.2015

Análisis encadenado  

Análisis in situ para saber si se trata de una totalidad de máquinas

La nueva oferta de servicios de Phoenix Contact está especialmente orientada a explotadores de máquinas: si los explotadores llevan a cabo modificaciones en las máquinas o encadenan entre sí varias máquinas, pueden convertirse así en fabricantes.

Con ello son responsables de la conformidad de una máquina y/o de la totalidad de máquinas modificadas considerablemente. En este caso, Phoenix Contact ofrece asesoramiento y análisis completos. Los expertos de Phoenix Contact transmiten sus conocimientos para un procedimiento conforme a la normativa. Sobre la base de listas temáticas con criterios concretos, el explotador puede llevar a cabo la evaluación de su máquina y/o instalación.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400