Ir a todas las informaciones de prensa

Gestión de equipos para router de seguridad

23.11.2015

Gestión de equipos para router de seguridad FL MGUARD  

Gestión de equipos para router de seguridad FL MGUARD

La herramienta de gestión FL MGUARD DM de Phoenix Contact es el software para una configuración centralizada y una gestión operativa de routers de seguridad con cortocircuitos integrado.

Para ello se incluyen ajustes relevantes para la seguridad como mecanismos de regulación de cortocircuito, configuraciones VPN así como ajustes NAT y Routing, la gestión de certificados y mecanismos de redundancia de alta disponibilidad. La transmisión de los datos de configuración para o desde equipos se produce de forma cifrada y segura. Además de la configuración también se transmiten actualizaciones de firmware o ampliaciones de licencia para aumentar el volumen de funciones. Se ofrecen versiones para 100, 1000 o los equipos que se deseen así como una versión de prueba, con la que pueden gestionarse 10 equipos.