Ir a todas las informaciones de prensa

Phoenix Contact E-Mobility GmbH certificada según ISO/TS 16949

29.07.2015

Tomas de vehículo de Phoenix Contact E-Mobility  

Tomas de vehículo de Phoenix Contact E-Mobility certificadas según ISO/TS 16949

El centro de competencia en torno a componentes, sistemas y soluciones para la electromovilidad dentro del grupo Phoenix Contact cumple con ello los elevados requisitos de proceso, calidad y organización de la industria automovilística.

Phoenix Contact E-Mobility desarrolla y produce sistemas de carga y controles de carga para la carga de corriente continua y alterna y es un proveedor completo para componentes de la infraestructura de carga, tanto para equipos estáticos como móviles. Con el fin de satisfacer los requisitos específicos de la industria automovilística, sobre todo en el trabajo de desarrollo y proyecto, los procesos y la organización de la empresa se han adecuado y adaptado según estas especificaciones. Ahora, además de estándares elevados, innovaciones y calidad, E-Mobility GmbH puede hacer gala de un sistema de gestión certificado y señalarse como un socio fiable de la industria automovilística gracias a su orientación al servicio y cliente consecuente.