클라우드 컴퓨팅 산업의 미래
2017년을 회상해보면 "세계에서 가장 소중한 자원은 더 이상 석유가 아니라 데이터다"라는 유명한 말이 등장했던 해입니다. 2021년에는 이 명제가 더 분명해졌습니다. 모든 산업 분야에서 매일 많은 양의 데이터가 생성되지만 이 데이터는 거의 사용되지 않는 경우가 많습니다. Proficloud.io는 이러한 데이터를 유용하게 만듭니다. Proficloud.io는 중소 기업이 해당 산업 분야의 디지털화에 참여하고 축적된 데이터를 활용하여 자체 프로세스를 최적화하고 비용을 절약하며 속도를 높일 수 있는 기회를 제공합니다.
클라우드 컴퓨팅이란 무엇입니까?
과거에는 컴퓨팅 용량을 사용하려는 사람은 누구나 자신의 서버를 운영해야 했습니다. 필요한 리소스를 계산 및 조달하고 업데이트를 설치하고 백업을 설정하고 서버의 가용성을 보장해야 했습니다. 결과적으로 기업은 막대한 자원(인적 및 재정적)을 소비하거나 삭감을 받아들여야 했습니다.
클라우드 덕분에 이러한 현상은 과거의 일이 되었습니다. 이전에 회사에 있던 서버는 이제 전문적으로 운영되는 데이터 센터인 클라우드로 대체되고 있습니다. 컴퓨팅 성능 또는 메모리 용량과 같은 리소스는 거의 무제한으로 언제든지 제공될 수 있습니다. 작업 속도가 매우 빠르기 때문에 피크 부하에서도 균형을 이룰 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 또는 백업 생성과 같은 문제는 해당 클라우드 플랫폼의 운영자가 처리합니다. 클라우드는 기업이 큰 비용이나 노력 없이 데이터 세계에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
그 뒤에 숨겨진 기술은 무엇입니까?
사용된 기술 분야에서 특히 MQTT가 언급할 가치가 있습니다. MQTT는 주로 기계 간의 통신에 사용되는 프로토콜입니다. 필드의 클라우드 지원 장치와 Proficloud.io 간의 통신이 MQTT를 통해 처리될 수 있습니다. 이를 위해 MQTT는 낮은 컴퓨팅 성능 요구 사항, 낮은 오버헤드, TLS 암호화를 통한 보안 통신과 같은 여러 이점을 동시에 제공합니다.
특징
다양한 클라우드 시스템이 있지만 다음 사항이 대부분의 시스템에 적용됩니다.
- 기존 하드웨어가 여러 다른 사용자 간에 공유됩니다. 이를 통해 비용을 낮게 유지하면서도 데이터를 별도로 유지할 수 있습니다.
- 필요한 성능을 짧은 시간에 확장 또는 축소할 수 있습니다. 따라서 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
- 클라우드 서비스는 구매하는 것이 아니라 임대하는 것입니다. 모든 클라우드 시스템에는 운영자의 지속적인 노력이 필요하기 때문에 이것이 관련된 비용을 절약하는 유일한 방법입니다. 이는 고객에게 높은 시작 비용(CAPEX)이 없는 대신 예측 가능한 비용(OPEX)을 장기간에 걸쳐 부담할 수 있다는 이점을 제공합니다.
- 클라우드 운영 및 유지 관리 비용을 운영자가 부담하므로 고객 입장에서는 사용 비용이 저렴합니다. 고객은 다른 중요한 관심사에 집중할 수 있습니다.
위험
Proficloud.io를 사용한 클라우드 컴퓨팅:
- 사용자 데이터는 독일 프랑크푸르트의 데이터 센터에 저장됩니다.
- GDPR 적합성을 획득했습니다.
- 장치, 고객 및 Proficloud.io 간의 데이터 전송은 항상 TLS로 암호화됩니다.
- 데이터는 어떠한 경우에도 다른 당사자와 공유되지 않습니다. 고객의 데이터는 단순히 당사가 소유하는 데이터가 아닌 고객 자체의 데이터로 간주됩니다.
Proficloud.io 및 스마트 서비스
궁극적으로 고객은 회사에서 클라우드의 이점을 어떻게 활용할 수 있는지 그 방법이 궁금할 것입니다. 다시 말해서 Proficloud.io 사용을 시작하는 방법을 아는 것이 중요합니다. Proficloud.io는 다양한 사례를 지원하는 서비스를 제공하여 다양한 유형의 회사에 적합한 일련의 스마트 서비스로 구성됩니다.
여기에서 이러한 스마트 서비스에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.