검증된 보안 및 규정 준수:
- 최고 수준의 보호를 위한 사이버 보안 메커니즘
- 현재 및 미래의 요구 사항 준수: RED, AFIR, CRA 전반
- 변조 방지 및 보정법에 따른 청구
이점: 법적 확실성과 사이버 위험에 대한 보호
CHARX control modular EVSE 충전 컨트롤러를 사용하면 가정용 충전기, 공공 충전소 또는 상업용 충전소 등을 포함한 모든 종류의 충전소에 표준을 준수하는 AC 충전용 중앙 제어 시스템을 제공할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 모듈형 아키텍처, 업데이트 기능, 그리고 IEC 61851-1 및 ISO 15118-2와 같은 최신 표준 지원을 통해 모든 현행 규제 요건을 항상 충족하는 미래 지향적인 e-mobility 충전 인프라의 기반을 마련합니다.
검증된 보안 및 규정 준수:
이점: 법적 확실성과 사이버 위험에 대한 보호
충전 지점을 완벽하게 통합하는 컨트롤러의 이점 활용:
이점: 청구, 부하 관리 및 스마트 그리드를 위한 미래 지향적인 솔루션
작게 시작해서 유연하게 확장 - 상황에 따라 조정 가능한 피닉스컨택트 모듈형 솔루션:
이점: 복잡한 변환 과정 필요 없는 비용 효율적인 확장
항상 최신 상태 유지:
이점: 투자 보호 및 장기적인 호환성
충전 지점에서 디자인까지 - 완벽한 디자인 자유를 누리십시오.
이점: 브랜드 인지도 및 고객 경험을 위한 최고 수준의 유연성
충전 인프라에 대한 사이버 공격이 증가하고 있으며, 이는 운영자, 계획 담당자 및 제조업체에게 새로운 과제를 안겨주고 있습니다. CHARX control modular를 사용하면, 처음부터 최고 수준의 안전성을 보장하기 위해 개발된 e-mobility 충전 컨트롤러를 이용할 수 있습니다. 충전 지점은 최첨단 보호 메커니즘, 암호화된 통신 및 정기적인 소프트웨어 업데이트를 통해 조작, 데이터 오용 및 고장으로부터 안정적으로 보호됩니다. 동시에 현재 및 미래의 모든 법적 요구 사항을 충족함으로써 미래 환경에서도 문제없이 사용할 수 있는 신뢰할 수 있는 충전 인프라의 기반을 마련할 수 있습니다.
핵심 인프라인 충전 인프라가 사이버 공격의 표적이 되는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 조작, 오류, 데이터 오용 및 백엔드 시스템 공격은 재정적 손실, 이미지 손상 및 네트워크 불안정으로 이어질 수 있습니다.
가장 일반적인 위험에는 서비스 거부 공격(서비스 중단), 청구 데이터 조작, 피싱(예: 위조 QR 코드), 랜섬웨어, 데이터 유출 및 사용자 데이터에 대한 무단 접근이 포함됩니다.
유럽 사이버복원력법(CRA)과 무선 장비 지침(RED)은 EVSE 충전기 컨트롤러와 같은 네트워크 연결 제품에 대한 사이버 보안 조치를 의무화하고 있습니다. 관련 표준에는 EN 18031, IEC 62443-4-2 및 ISO 15118이 포함됩니다.
CHARX control modular는 ...
CHARX 제어 모듈은 이미 RED 규정을 준수하고 있으며 CRA 규정 준수를 위해 준비 중입니다. 정기적인 소프트웨어 업데이트, 취약점 관리(SBOM 및 제품 보안 사고 대응팀 프로세스 포함), 그리고 IEC 62443 및 OCPP 2.0.1 보안과 같은 새로운 표준 구현을 위한 로드맵은 장기적인 보안을 보장합니다.
컨트롤러의 적합성은 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 사업자는 사이버 보안 및 규제 요건을 충족하기 위해 전체 충전 인프라를 정기적으로 점검해야 할 의무가 있습니다. CHARX control modular은 문서 및 지침을 통해 사용자를 지원합니다.
CHARX control modular은 공공 충전소에 대한 현재 및 미래의 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다. 최첨단 클라우드 기반 결제 서비스 제공업체와의 호환성을 통해 신용카드/체크카드/자동이체 카드 또는 QR 코드를 이용한 즉석 충전 및 결제(일회성 결제)를 제공할 수 있습니다. 또한 별도의 앱이나 계약 없이도 사용이 가능하기 때문에 AFIR 규정을 완벽하게 준수합니다. 동시에, 독일 보정법에 따른 투명하고 변조 불가능한 킬로와트시 단위의 요금 청구, 위변조 방지 계량 및 디지털 검증을 보장할 수 있습니다. 통합 플러그 앤 충전 기능(ISO 15118 지원)을 통해 고객에게 최고의 편의성과 미래 지향적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 편리한 충전 경험을 제공하며 법적으로도 안전하게 보호합니다.
대체 연료 인프라 규정(AFIR)은 2024년 4월부터 시행되고 있는 EU 규정입니다. 이는 사업자가 공공 충전소에서 즉시 충전 및 간편하고 차별 없는 결제(예: 직불/신용 카드 또는 QR 코드)를 보장하도록 의무화합니다. 2026/27년부터 ISO 15118 기능(플러그 앤 차지) 또한 의무 사항이 되며, CHARX control modular은 현재 이 요구 사항을 이미 충족하고 있습니다.
새로 설치되는 공공 AC 충전 지점은 직불/신용 카드, 지로카드 또는 보안 QR 코드와 같이 널리 사용되는 무현금 결제 수단을 최소 한 가지 이상 제공해야 합니다. 사전 등록이나 앱 설치 없이 결제할 수 있어야 합니다.
독일의 보정법(측정 및 보정 규정 – MessEG/MessEV)은 충전소에서의 요금 청구가 킬로와트시(kWh) 단위로 정확하고 투명하게 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다. 측정값과 청구서 데이터는 변조 방지 방식으로 저장되어야 하며 고객이 접근할 수 있어야 합니다. 보정법이 적용되는 지역에서는 보정법을 준수하는 충전소만 운영할 수 있습니다.
현재 보정법은 독일에서만 적용되고 있지만, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 다른 국가에서도 유사한 규정이 준비 중이거나 일부 국가에서는 이미 시행되고 있습니다. 보정법은 충전 과정에 대한 대가를 지급하는 모든 충전소 운영자, 즉, 전기를 무료로 제공하지 않는 모든 곳에 적용됩니다. 순수한 개인적 용도로 사용하여 요금이 부과되지 않는 경우에만 예외가 적용됩니다.
플러그 앤 차지 기능은 충전 케이블을 통한 직접 자동 인증 및 결제를 가능하게 합니다. 이를 위해 ISO 15118-2에 따라 전력선 통신(PLC)이 사용됩니다. 즉, 충전 케이블의 전력선을 통해 차량과 충전 지점 간의 데이터 교환이 이루어집니다. ISO 15118-2 표준은 2026년 1월부터 신규 충전 지점에 의무적으로 적용됩니다. 이 기능은 2026년 1분기부터CHARX control modular에서 사용할 수 있습니다.
모든 결제, 보정법 및 ISO 15118 요구 사항을 충족하는 인증된 하드웨어 및 소프트웨어에 대해 알아보십시오. CHARX control modular은 현재 및 미래의 모든 요구 사항을 충족하도록 준비되어 있으며 이를 구현하는 데 도움을 줍니다.
E-mobility 충전 인프라는 분류 체계에 부합하는 것으로 간주되며, 정의된 기준을 충족하는 경우 지속 가능한 경제 활동으로 지정될 수 있습니다. EU 분류 체계의 핵심 요건은 다음과 같습니다.
CHARX control modular은 충전 인프라와 에너지 관리를 지능적으로 연결하여 스마트하고 지속 가능한 전체 시스템을 위한 기반을 마련합니다. AC 충전 컨트롤러는 스마트 그리드에 최적으로 통합될 수 있도록 지원하고, EU 분류 체계 구현을 지원하며, 지속 가능한 e-mobility를 측정 가능하고 미래 지향적으로 만들어 줍니다.
분류 체계 준수란 e-mobility 충전 인프라가 EU에서 정한 기준을 충족하는 경우 지속 가능한 경제 활동으로 간주한다는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 보고가 더 쉬워지고, 자금 확보 가능성이 높아지며, 지속 가능성을 측정할 수 있게 됩니다.
CHARX control modular은 충전 인프라와 에너지 관리를 연결하는 인텔리전트 장치입니다. EVSE 컨트롤러는 재생 에너지 통합, 효율적인 부하 관리 및 스마트 그리드 연결을 가능하게 합니다. 따라서 EU 분류 체계의 핵심 요건은 기술적으로 뒷받침되고 문서화될 수 있습니다.
인텔리전트 제어, 동적 부하 관리 및 PV 시스템 활용과 같은 고급 에너지 관리는 EU 분류 체계의 환경 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. CHARX control modular은 이러한 프로세스에 대한 최적의 제어 및 문서화를 가능하게 합니다.
기업은 자금 조달 자격 요건 개선, 더 유리한 금융 조건, 그리고 더욱 강력한 지속 가능성 이미지 구축이라는 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 기업들은 규제 측면에서 미래에도 경쟁력을 유지하고, 강화되는 ESG 및 보고 의무를 충족하게 됩니다.
CHARX control modular을 사용하면 관련 운영 데이터, 에너지 흐름 및 재생 에너지의 통합을 투명하게 기록할 수 있습니다. 이를 통해 투자자, 은행 및 당국에 EU 분류 체계 기준 준수를 입증할 수 있습니다.
EU 분류 체계에 따라 기후 보호, 자원 효율성 및 재생 에너지 사용 촉진은 지능적이고 제어 가능한 AC 충전 인프라를 통해 이루어집니다.
Phoenix Contact E-Mobility는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내 e-mobility 충전 기술 분야의 전문 기업으로 자리매김해 왔습니다. 전 세계적으로 800명 이상의 직원이 근무하고 있으며 33,200 m² 규모의 시설에 25개의 생산 라인을 보유하고 있는 피닉스컨택트는 네트워크화된 충전 인프라 개발과 차량 전기화를 위한 500개 이상의 제품을 제공합니다. IATF 인증을 받은 피닉스컨택트는 자동차 산업의 높은 요구 사항을 충족합니다.
피닉스컨택트는 2015년 주요 자동차 제조업체 및 TÜV SÜD 인증 기관과 함께 CharIN(Charging Interface Initiative)을 설립한 창립 멤버 중 하나입니다. 300개 이상의 회원사를 보유한 이 조직은 CCS(결합 충전 시스템), NACS(북미 충전 표준) 및 MCS(메가와트 충전 시스템)와 같은 통일된 충전 표준을 장려하는 세계 최고의 협회입니다.