코봇 사용, 스마트 데이터 사용 등과 같은 디지털화 프레임워크 내의 다양한 기술 및 트렌드 시각화

디지털 팩토리 지금 구현되는 즉시 사용 가능한 솔루션

디지털화는 생산 환경에 수많은 과제를 안겨주지만 무엇보다도 생산 및 시스템 가용성을 높일 수 있는 막대한 기회를 제공합니다.

기존 기계 및 프로세스 데이터를 사용하여 생산 프로세스를 더 유연하고 효율적으로 재설계하십시오. 새로운 데이터 중심 비즈니스 모델의 기반을 구축하여 장기적인 경쟁 우위를 확보하십시오. 시스템을 새로 구축하는지 아니면 시설개량하는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 디지털 혁신을 지원할 준비가 되어 있는 세부적인 솔루션을 제공할 것입니다.

피닉스컨택트는 디지털 팩토리 솔루션을 활용하여 단 18개월 만에 자체 생산 프로세스의 생산성을 10% 이상 높일 수 있었습니다. 이와 함께 아직 발견되지 않은 더 많은 가능성을 확인했습니다.

Till Potente 박사 - Phoenix Contact, 산업 관리 및 자동화 부문의 생산 및 엔지니어링 전무 이사
Till Potente 박사

지금 디지털화 지금 바로 실현 가능한 디지털 팩토리

피닉스컨택트는 고객이 가능한 빨리 디지털화의 이점을 누릴 수 있도록 간단한 독립형 솔루션 설치에서 포괄적인 디지털화 개념에 이르기까지 고객의 요구에 기반한 지원을 제공합니다.

각 솔루션은 실제 요구 사항에 기반하여 사내 생산 부서와 공동으로 개발 및 테스트되었으며 생산 프로세스에서 성공적으로 구현되었습니다. 오늘날 이러한 솔루션은 생산성 향상에 결정적인 기여를 하고 있습니다.

Digital Factory Now 로고

모든 디지털화 개념의 핵심인 데이터 모든 디지털화 개념의 핵심인 데이터

데이터는 모든 디지털 프로세스의 중심에 있습니다. 데이터를 수집 및 처리해야 하며 올바른 장소에서 적절한 형식으로 제공하여 사용할 수 있어야 합니다. 그러나 스마트 장치의 네트워크화가 증가함에 따라 사이버 공격의 위험이 증가합니다. 이제 완전한 보안 개념을 해당 산업 분야에 통합하는 것이 더욱 중요합니다. 디지털 팩토리는 다음 4개의 활동 영역을 기반으로 합니다.

  • 데이터 수집, 저장 및 평가
  • 데이터 전송
  • 데이터 보안
  • 데이터 사용

설명된 4개의 활동 영역은 데이터 수집에서 데이터 사용에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다. 각 개별 솔루션이 특정 요구 사항에 맞게 조정될 뿐만 아니라 활동 영역을 자유롭게 결합하거나 분리하여 고려할 수 있습니다. 디지털 팩토리로 가는 여정에서 어디에 와있는지 상관없이 피닉스컨택트가 다음 단계를 지원해드릴 것입니다.

360° 가상 디지털 팩토리의 처음 단계

Digital Factory now 살펴보기 360° 가상 투어 체험

Bad Pyrmont의 생산 현장에서 4개의 활동 영역이 이미 어떻게 구현되고 있는지 알아보십시오. 대화형 360° 디지털 팩토리를 언제든지 방문하여 궁금한 사항에 대해 문의하시면 Till Potente 박사가 기꺼이 답변을 드릴 것입니다.

디지털화를 시각화하는 태블릿

디지털 팩토리를 위한 가치 제안 지금 준비 완료

오늘날의 디지털화 요구 사항을 충족하고 기회를 수익으로 전환할 수 있도록 피닉스컨택트의 솔루션은 다음과 같은 부가가치를 제공합니다.

✔ 확장성 – 요구 사항에 적합한 맞춤형
✔ 테스트 및 검증 – 피닉스컨택트의 자체 생산 시설에서 수행
✔ 즉시 사용 가능 – 지금 바로 누리는 디지털 혁신의 혜택

목표 지향적인 상담을 통해 디지털 팩토리에 적합한 솔루션을 고객과 함께 찾아갈 것입니다. 디지털화의 과제를 함께 해결하고 디지털화가 제공하는 기회를 놓치지 마십시오.

지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society 디지털 팩토리를 통한 탄소 중립 생산

친환경 기업을 향한 여정에서 탄소중립에너지는 지속 가능한 미래를 위한 중요한 기반입니다. 피닉스컨택트는 전원을 생산 및 소비하는 모든 부문의 인텔리전트 네트워크화를 실현하는 것을 목표로 하는 섹터 커플링을 통해 이 여정에 동참하고 있습니다. 디지털 팩토리는 이에 대비한 다양한 미래 지향적 솔루션을 갖고 있습니다.

예를 들어, 기계가 자원 절약 작업의 프레임워크 내에서 높은 수준의 생산성에 도달하려면 공장의 인프라에서 제공된 다양한 정보가 필요합니다. 증가하는 데이터 지점을 획득, 관리 및 사용하려면 올바른 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다. 디지털 팩토리 솔루션은 5G 또는 TSN과 같은 최신 통신 표준을 사용하여 깨끗한 미래를 위한 최적의 기반을 제공합니다.

디지털 팩토리란? 디지털화에 대해 알아야 할 사항

Industry 4.0 시대의 등장과 함께 디지털 생산 프로세스의 품질, 유연성 및 비용과 관련된 다양한 요구가 발생했습니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 프레임워크 내에서 센서, 기기 및 기타 네트워크 컴포넌트를 디지털 방식으로 네트워크화하면 디지털 팩토리의 OT 및 IT 세계를 네트워크로 연결할 수 있습니다.

기업의 경우 이점은 분명합니다. 즉, 생산성이 향상되고 생산 프로세스 자체가 사전 예방적 유지 관리를 통해 잠재적인 오류에 대응할 수 있습니다. 고객은 디지털 팩토리를 통해 디지털화를 실현할 수 있습니다.