프로세스 산업

프로세스 산업

프로세스 기술 및 프로세스 엔지니어링 분야에서 시스템 가용성, 모듈화 및 디지털화는 지속적인 경쟁 우위를 확보하기 위한 핵심 요소입니다. 화학 및 제약 산업이나 석유 및 가스 분야에서 매우 복잡한 프로세스 시스템은 시스템 안전성과 유연성에 대한 끊임없이 증가하는 요구 사항을 극한 상황에서도 충족시켜야 합니다.

글로벌 경쟁에 직면하여 이러한 요구를 충족하도록 피닉스컨택트는 생산 시설 및 인프라의 디지털화, 모니터링 및 현대화를 위한 연결 및 자동화 기술로 개발된 획기적인 솔루션을 제공합니다.

중국 Hainan: 발포 폴리스티렌 생산 공장

Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company는 글로벌 발포 폴리스티렌 생산 역량의 개발과 단기적으로 제한된 생산을 기반으로 합니다.

이 회사는 Hainan Shihua Petrochemical Company와 Jiansu Jiasheng Chemical Company의 조인트 벤처로 설립된 회사입니다.

이 회사의 목표는 연간 8만 톤의 스티렌 출력이 가능한 FCC(Fluid Catalytic Cracking, 유동 촉매 분해) 건성 가스 설치 시설을 건설하는 것이었습니다. 또한 두 모기업 간에 파이프 네트워크를 배설하는 것도 계획했습니다.

총 프로젝트 투자액은 3억9천만 RMB로, 10억 RMB의 수익을 예상하고 있습니다.

Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company는 또한 전체 산업 분야의 출력을 늘려 연간 10만 톤의 발포 폴리스타이렌에 기여할 것입니다.

애플리케이션

Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company는 중국의 남쪽 국경에 위치하고 있습니다. 이 지역은 특히 강한 뇌우가 발생하기 쉬운 지역입니다.

초기 계힉 단계에서 낙뢰 보호가 이미 중요한 쟁점이었습니다. 기술 부문 책임자인 Jiang 씨는 피닉스컨택트의 서지 보호 장치를 사용하기로 채택했습니다.

2천 여 부품에 대한 서지 보호

2천 여 부품에 대한 서지 보호

솔루션

Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company는 모든 필드 기구, 전기 장비, 제어 시스템 기구 및 전력 공급 장치에 피닉스컨택트의 서지 보호 장치를 구현했습니다.

총 2천 여 개의 부품에 피닉스컨택트의 낙뢰 및 서지 보호 장치가 장착되었습니다.

FLASHTRAB FLT 낙뢰 어레스터는 전원 공급 장치를 보호합니다. VALVETRAB VAL 및 PLUGTRAB PT 제품군의 서지 보호 솔루션은 제어 센터를 보호합니다. 피드 설치용 PLUGTRAB S-PT 어레스터의 본질 안전 버전은 측정 및 제어 기술에 대한 민감한 데이터의 전송을 보호합니다.

요약

에틸벤젠 생산 현장은 빈번하게 발생하는 뇌우를 견딜 수 있어야 했습니다. 피닉스컨택트의 보호 장치를 설치한 후로 더 이상의 문제가 발생하지 않았습니다.

Jiang 씨는 "피닉스컨택트 제품은 고품질의 서지 보호 장치임이 입증되었습니다. 또한 우리도 올바른 결정을 내린 것임이 자명해졌습니다. 피닉스컨택트가 향후에도 화학 산업의 보다 안전한 운영을 위해 관련 문제를 해결해 줄 것으로 기대합니다."라고 설명합니다.