태양광 패널이 있는 태양광 시설

태양광 전력 지속 가능한 에너지 공급 장치 설계

태양광 전력은 재생 가능한 전원 생산에 필수적입니다. 시스템 비용을 줄여야 하는 상황에서 PV 전원 생산 시스템은 생태학적인 관점에서 매우 매력적입니다. 또한 기존 전원 생산 시스템과 비교할 때 경제적 관점에서 경쟁력이 매우 뛰어납니다.

피닉스컨택트는 PV 시스템의 안정적이고 최적화된 작동을 위한 전문 기업입니다. 지상에 설치된 시스템에서부터 루프톱 시스템과 하이브리드 에너지 시스템에 이르기까지 피닉스컨택트는 항상 올바른 솔루션을 제공합니다.

“태양광 시스템을 사용한 전력 생산은 이제 많은 국가에서 보조금을 받지 않아도 될 만큼 경쟁력을 갖추고 있습니다. 태양광 발전이 전체 발전량의 상당 부분을 차지하기 위해서는 안전한 운영과 함께 전원 공급 네트워크에 태양광 전원을 안정적으로 공급할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 산업 표준에 기반하여 환경 친화적이고 경제적으로 효율적인 에너지 공급용 솔루션을 제공합니다.”

글로벌 산업 관리 - 태양광 전력 팀 - Phoenix Contact
피닉스컨택트 글로벌 산업 관리 태양광 전력 팀

태양광 발전을 위한 솔루션

피닉스컨택트는 PV 시스템의 모든 요구를 충족하는 획기적인 산업용 솔루션을 제공합니다.

태양광 시설의 패널 주변에서 통화 중인 기술자

시설 관리 전문 기업이 제공하는 기술

PV는 지속적으로 증가하는 에너지 요구 사항을 충족하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 최근 빌딩에 대한 높은 관심과 함께 강력한 지상 설치형 PV 시스템에 대한 요구가 전세계적으로 증가하고 있습니다. PV 시스템의 경우 특히 일정한 네트워크 품질 및 유지 관리를 위한 네트워킹, 모니터링 및 통신이 필수 불가결한 요소입니다.

대규모 PV 시스템의 작동을 보장하기 위해서는 세그먼트 레벨에 대한 지속적인 모니터링과 제어가 필요합니다. 안정적인 모니터링 제품을 사용해 PV 시스템의 현재 상태를 지속적으로 파악하고 즉시 대응하여 최대 생산량을 보장하십시오.

통합 PV 시설 관리
태양광 시설 관리 시스템
피닉스컨택트의 통합 PV 시설 관리 시스템은 PV 시스템을 매우 안정적이고 경제적으로 운영할 수 있도록 합니다. 개방형 모니터링 시스템을 사용하여 태양광 시설을 빠르고 쉽게 통합하고 시운전할 수 있습니다.
통합 PV 시설 관리로 이동
PV 시설의 태양광 패널
태양광 루프탑 시스템 위에 있는 두 명의 남자

루프탑 시스템 루프탑 시스템을 사용한 수익 창출

약간 경사진 넓은 지붕 표면은 수익성 있는 PV 시스템을 구축할 수 있는 이상적인 장소입니다. 모듈 가격이 내려가고 에너지 비용이 증가하는 상황에서 개인, 상업용 및 공공 건물의 PV 시스템에 대한 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

피닉스컨택트는 설치를 모니터링하고 모든 낙뢰 전류 및 과전압에 대한 지속적인 보호를 제공하는 다양한 루프 마운트형 PV 시스템용 제품을 제공합니다. 위험 상황이나 유지 관리 시 최고 수준의 안전성을 확보하기 위해 개별 패널의 전원을 끌 수 있습니다. 지붕 표면의 설치 조건이 최적의 상태가 아닌 경우 마이크로 인버터가 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 새로운 마이크로 인버터용 연결 시스템은 범용적이며 특히 사용자 친화적입니다.

건조한 환경의 태양광 패널

하이브리드 에너지 시스템 까다로운 요구 조건을 충족하는 솔루션

전세계적으로 12억 명의 사람들이 전기를 이용하지 못하고 있습니다. 결과적으로 필요한 에너지 자원을 독자적으로 생산하기 위해 많은 곳에서 디젤 발전기가 사용되고 있습니다. 그러나 디젤 발전기의 연료 가격은 지속적으로 상승하고 있습니다. 하이브리드 PV 시스템을 사용하면 이와 같은 재정적 부담이 줄어들 뿐만 아니라 CO2배출이 지속 가능한 방식으로 낮아집니다. 하이브리드 PV 시스템은 로컬 전원 그리드가 없는 시골 지역과 개발 도상국 및 신흥 국가와 같이 해당 지역의 전력 그리드에서 멀리 떨어진 곳에서 전기를 생산할 수 있는 비용 효율적이고 환경 친화적인 대안을 제공합니다.

하이브리드 PV 시스템은 극한 기후 조건에도 설치할 수 있습니다. 따라서 전원 생산 장치, 축열기 및 인버터와 함께 이러한 장치를 제어 및 조절하기 위한 장치도 혹독한 외부 환경에 견딜 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 솔루션 및 컴포넌트는 이러한 요구 사항을 충족하는 이상적인 제품입니다.

제품

피닉스컨택트는 PV 발전과 관련한 모든 분야를 위한 혁신적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 산업 테스트를 거친 다양한 연결 및 자동화 기술에 기반을 둡니다. 이러한 제품들을 지능적으로 결합하면 제어, 원격 모니터링 또는 측정값 획득과 같은 다양한 기능을 수행하는 시스템을 만들 수 있습니다.

서비스 및 지원

PV 프로젝트를 더욱 빠르고 효율적으로 구현하십시오. 피닉스컨택트의 서비스 팀은 시스템 계획, 생산, 운영 또는 유지 관리를 포함한 모든 분야에서 고객의 요구 사항을 충족하는 안정적인 지원을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에서 작업 중인 기술자

엔지니어링 및 컨트롤 캐비닛 솔루션 프로젝트의 모든 단계에서 고객과 함께 하는 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 고객의 솔루션을 위한 높은 기준을 제시합니다. 사전 배선 및 사전 프로그래밍된 컨트롤 캐비닛 솔루션에서 엔지니어링 서비스에 이르는 모든 과정이 테스트를 거쳐 인증됩니다. 피닉스컨택트의 산업 전문가들은 프로젝트 싸이클의 모든 단계에 걸쳐 조언을 제공하고 필요한 경우 시스템 엔지니어링 도중에 지원을 제공합니다.

모든 피닉스컨택트 컴포넌트는 독립적이고 공인된 Phoenix Testlab에서 강도 높은 테스트를 거칩니다. 컨크롤 캐비닛 솔루션은 요구되는 표준 및 지침에 따라 설계 및 개발됩니다. 따라서 고객은 피닉스컨택트의 즉시 사용 가능한 솔루션이 가장 엄격한 요구 사항을 충족한다는 사실에 확신을 가질 수 있습니다.

PV 프로젝트를 구현할 때 직면하는 문제에 상관없이 기꺼이 지원해 드릴 것입니다.

PV 네트워크용 IT 보안에 대한 회의 중인 직원

PV 네트워크용 IT 보안 전문가가 제공하는 전문 지식의 이점을 누리십시오.

외부의 무단 액세스로부터 시스템을 보호하십시오. 피닉스컨택트의 산업용 Ethernet은 고객의 자동화 인프라에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 자동화 및 산업용 Ethernet 네트워크 분야에서 쌓은 수십년의 경험을 바탕으로 Ethernet을 쉽게 사용할 수 있도록 만들어졌습니다.

피닉스컨택트는 ICS 보안 및 산업용 통신 기술 분야에서 포괄적인 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 피닉스컨택트는 PV 시스템의 자동화 및 네트워크 기술에 대한 요구 사항을 잘 알고 있습니다. 따라서 고객에게 조언을 제공하고 고객의 애플리케이션을 기반으로 평가 및 계획을 수행하며 필요한 조치를 구현할 것입니다.

태양광 전력에 대한 교육 및 워크샵

교육 및 워크샵 고객의 지식 수준에 따른 전문 정보의 교환

고객과의 광범위한 접촉 및 수년간의 현장 경험을 바탕으로 피닉스컨택트는 고객의 직원 자격 요구를 충족하는 자격 개념을 개발했습니다.

이를 통해 프로젝트 단계, 대상 그룹 및 사전 지식에 따라 적절한 서비스를 고객에게 제공합니다.

통화 중인 태양광 전력 애프터 서비스 직원

애프터 서비스 구매 후에도 피닉스컨택트의 서비스 네트워크를 통해 필요한 지원을 받을 수 있습니다.

피닉스컨택트의 서비스 팀은 수년간의 실제적인 경험을 바탕으로 매우 유연하고 특화된 전문 지식을 보유하고 있다는 것이 장점입니다.

피닉스컨택트의 서비스 네트워크는 24시간 제품 지원을 제공하는 무료 핫라인 시스템 등을 통해 설치, 시운전 및 작동 중에 필요한 지원을 전세계 어디에서나 제공할 준비가 되어 있습니다. 피닉스컨택트는 비상 상황인 경우 업무 시간 외에도 교체 부품을 제공합니다.