스마트 시티의 네트워킹을 시각화하기 위한 조명이 켜진 도로와 아이콘이 있는 밤의 도시

스마트 시티 미래의 스마트 시티를 위한 개념 및 솔루션

디지털화 및 기술 발전은 도시, 마을 및 커뮤니티로 그 영역을 확장하고 있으며 도시 생활 공간을 개발하기 위한 개념을 제공합니다. 더 집약적인 토지 사용, 늘어난 교통량, 공급 및 처리의 병목 현상, 더 심해진 대기 오염 및 소음 공해 등으로 인해 도시는 새로운 과제에 직면해 있으며 인텔리전트 인프라를 위한 개념이 필요합니다.

기술, 인텔리전트 시스템 및 프로세스의 조합은 미래의 살기 좋은 도시를 위한 개념을 가능하게 합니다. 고도로 통합 및 네트워크화된 정보 및 통신 기술을 통해 피닉스컨택트는 도시 공간을 스마트 시티로 구조적으로 변화시키는 데 기여하고 있습니다. 피닉스컨택트의 애플리케이션 및 기술 전문 지식을 활용하여 스마트 시티 개념을 실현하십시오.

스마트 시티에는 도시를 보다 살기 좋고 인텔리전트하게 만드는 모든 적용 분야가 포함됩니다. 스마트 시티 개발을 위한 개념은 공급업체, 빌딩 및 교통을 위한 디지털 기술 및 지속 가능한 솔루션을 기반으로 합니다. 피닉스컨택트는  미래 스마트 시티를 향한 고객 여정의 신뢰할 수 있는 동반자입니다.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, VMM 인프라 부문 부사장
Jörg Nolte

스마트 시티의 모든 부문을 인텔리전트하게 결합하는 개념

스마트 시티는 빌딩, 인프라 및 이동성을 포함한 많은 부문으로 이루어집니다. 미래의 All Electric Society 비전은 개별 부문의 인텔리전트한 결합을 기반으로 합니다. 발전기와 부하 간의 조화로운 에너지 교환은 지속 가능한 미래를 위한 기초입니다. 기술, 인텔리전트 시스템 및 프로세스를 결합하는 것 외에도 모든 부문에 걸친 스마트 시티 네트워킹에는 미래 지향적인 자동화 및 통신 기술이 필요합니다.

인텔리전트하게 네트워크화된 빌딩을 시각화하기 위한 아이콘이 있는 내부에서 본 빌딩

빌딩 자동화의 디지털화

스마트 빌딩 스마트 시티의 필수 요소인 자체 최적화 빌딩

스마트 빌딩은 스마트 시티의 필수 요소입니다. 인텔리전트하게 네트워크화되고 전체 개념에 통합된 경우 빌딩은 에너지 공급 분야의 저장 시스템 또는 부하와 같이 효율적, 안정적 및 경제적인 도시 개념에 기여할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템은 빌딩의 디지털화를 위한 핵심 요소를 하나의 인텔리전트 플랫폼에 결합하여 위치에 관계없이 다양한 속성을 제어 및 모니터링할 수 있게 합니다.

스마트 시티에서 네트워크화된 운송 시스템을 시각화하기 위한 아이콘이 있는 도시 조감도

운송 인프라의 디지털화

지능적 교통 관리 인텔리전트하게 네트워크화된 운송 시스템

살기 좋은 도시는 좋은 대기 환경과 이동성에 대한 맞춤형 접근 방식이 필요합니다. 스마트 시티에 적합한 맞춤형 운송 시스템은 도시에서 생활하고 일하기 위한 중요한 기반입니다. 배출량을 줄이고 자원을 보존하는 동시에 모든 도로 및 운송 사용자의 안전을 강화하는 등의 방법으로 환경을 보호하는 것이 목표입니다.

피닉스컨택트의 시스템 및 솔루션을 사용하여 현재 데이터를 캡처하고 인텔리전트 자동화 시스템의 도움을 받아 변화하는 도시의 요구에 적응할 수 있습니다.
능동적 교통 제어 또는 인텔리전트 도로 조명과 결합된 이러한 새로운 수준의 투명성은 안전하고 지속 가능한 이동성을 향한 여정에서 중요한 기반이 됩니다.

인텔리전트 수처리를 시각화하기 위한 아이콘이 있는 물

물 및 폐수 처리의 디지털화

지능적 수처리 인텔리전트 수처리

스마트 월드를 실현하는 과정에는 가장 귀중한 자원인 물을 지능적으로 사용하는 것이 포함됩니다. 현대적인 처리장에서 단지 물만 흐르는 것이 아니라 많은 양의 데이터도 전송됩니다.

지능적 수처리를 위한 피닉스컨택트의 솔루션은 이러한 정보를 활용하며 물 공급, 처리 및 사용을 개선하는 데 도움을 줍니다. 광범위한 데이터를 연결하고 평가함으로써 복잡하고 중요한 인프라를 효율적 및 안정적으로 실시간으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 또한 프로세스 최적화를 돕기 위해 IoT 애플리케이션을 사용하여 외부 정보가 통합됩니다. 유연한 개방형 시스템은 공급자에게 계획의 확실성을 제공하고 자원을 보존합니다.

공동 작업 및 프로젝트

피닉스컨택트는 스마트 시티 주제에 대한 공동 작업 및 연구 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다. 따라서 피닉스컨택트는 스마트 시티가 실제로 무엇을 의미하는지 보여줄 수 있습니다. 도시 공간의 디지털화가 이미 많은 장점을 제공한다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다.

Lemgo Digital 및 Fraunhofer IOSB-INA 로고

도시는 디지털화를 위한 살아있는 실험실입니다.

중소 규모 마을과 도시에서의 디지털 혁신 도시는 디지털화를 위한 살아있는 실험실입니다.

대도시 및 중심지 외에도 중소 규모의 도시와 마을에서 디지털 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 염두에 두고 Fraunhofer IOSB-INA는 2018년 5월부터 중소 규모 도시 및 마을의 디지털 전환을 위한 개방형 혁신 플랫폼으로 IoT Real Lab인 Lemgo Digital을 운영하고 있습니다.

Fraunhofer 팀은 또한 OWL 응용 과학 대학 및 기타 파트너와 North Rhine-Westphalia(NRW) 주정부의 지원을 받고 있습니다.
기업, IoT 스타트업 회사, 커뮤니티 및 연구 기관은 "일상의 전문가", 즉 현지 주민과 공동으로 이동성, 소매 및 환경 활동 영역에서 혁신적인 제품 및 데이터 기반 서비스를 구현하기 위해 이러한 인프라를 사용합니다.

옛 한자 동맹 도시인 Lemgo는 가장 인구가 많은 주정부인 NRW에서 인구의 절반이 거주하는 180개가 넘는 중소 도시를 위한 참조 플랫폼의 역할을 수행합니다. 따라서 NRW 및 독일 전역에 있는 유사한 많은 커뮤니티는 디지털 의제를 개발하고 디지털화 프로젝트를 구현할 때 Lemgo Digital의 이점을 누릴 수 있습니다.

가로등 안의 스크류를 조이는 중인 피닉스컨택트 직원

라이트의 데이터를 라이트 관리 시스템으로 안전하게 전송

도로 조명 프로젝트

도로 조명은 도시의 안전과 삶의 질을 향상시킵니다. 미래에는 인텔리전트 조명이 사용되어 주민의 요구에 맞게 더 유연하게 조정될 것입니다. 따라서 야간, 비 또는 안개와 같은 외부 조건에 맞게 최적으로 적응할 수 있습니다. 동시에 횡단 보도, 주거 지역 또는 보행자 구역에서 조명을 적절하게 조정할 수 있습니다.

Lemgo Digital Real Lab에서 피닉스컨택트는 도시 공공 시설 회사와 협력하여 도로 조명을 현대화했습니다. LoRaWAN 무선 기술을 사용하여 기존 케이블링을 유지할 수 있었습니다. 개별 라이트를 어둡게 할 수 있을 뿐만 아니라 이제 소모량 데이터 또는 상태 데이터와 같은 추가 정보를 라이트에서 읽을 수 있습니다.

새로운 기술로 전환하면 가로등 기둥에 지속적으로 전원이 공급되며 카메라 시스템 또는 환경 센서와 같은 추가 센서를 위한 인프라도 마찬가지입니다. 새로운 LoRaWAN 네트워크 덕분에 이제 주차 공간 센서와 같은 도시용 추가 센서를 통합할 수도 있습니다. 따라서 LoRaWAN 및 가로등 기둥은 디지털 혁신의 중요한 요소가 됩니다.