지속 가능한 미래를 위한 All Electric Society

살기 좋은 미래에 기여하는 기술 솔루션에 관심이 있으십니까? 피닉스컨택트에 문의하십시오. 피닉스컨택트는 All Electric Society의 비전에 대한 다양한 아이디어와 정보를 기꺼이 고객과 공유할 것입니다.



전기로 움직이는 All Electric Society

미래를 위한 기술 솔루션

All Electric Society란 무엇입니까?
All Electric Society 소개 YouTube

인류가 직면한 가장 큰 도전, 즉 기후 변화에 맞서 싸우고 지속 가능한 개발을 보장하는 것은 기술적인 관점에서
__All Electric Society__를 통해 해결할 수 있습니다.

이것은 재생 가능한 소스에서 생성된 저렴한 전기 에너지를 주요 에너지 형태로 거의 무제한으로 사용할 수 있는 세상을 의미합니다. 이 세상을 현실로 만드는 열쇠는 경제와 인프라의 모든 부문에 대한 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화입니다. 피닉스컨택트는 업계와 사회가 지속 가능한 세상을 향해 나아가면서 이러한 변화를 추진할 수 있도록 힘을 보태고 있습니다.

이것이 바로 우리 시대의 모든 주요 문제를 해결하려는 All Electric Society의 비전입니다. 결국 탄소 중립 에너지는 우리가 기후 변화에 맞서 싸우는 동시에 지구촌 번영을 가능하게 하는 핵심 요소가 될 것입니다. 피닉스컨택트는 이러한 움직임의 최전선에서 파트너와 고객의 역량을 강화하고 있습니다.

Frank Stührenberg, CEO 피닉스컨택트
Frank Stührenberg
기후 변화와 산업 분야의 당면 과제
기후 변화와 산업 분야의 당면 과제 YouTube

우리 모두에게 영향을 주는 기후 변화

언뜻 보기에 우리 사회가 현재 직면하고 있는 두 가지 주요 문제, 즉 기후 변화와의 싸움과 번영과 발전을 위해 분투하는 수십억 인구는 모순되고 양립할 수 없는 것처럼 보입니다. 그러나 이러한 문제는 동시에만 해결할 수 있습니다. 당면 과제는 소비를 허용하면서 동시에 기후를 보호하는 것입니다. 기술 혁신은 이러한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 목표는 재생 가능한 소스를 통해 세계의 전체 에너지 요구 사항을 충족하는 것입니다.

살기 좋은 미래를 위한 기술
지속 가능한 성장을 위한 지속 가능한 에너지 YouTube

지속 가능한 성장을 위한 지속 가능한 에너지

2020년에 발간된 세계 경제 포럼 다보스의 보고서에 따르면 17개의 UN 지속가능 발전 목표(SDG) 중 10개를 달성하는 데 있어 기술이 중요한 역할을 할 것이라고 합니다. (출처: 글로벌 목표를 위한 기술 개발). 하위 목표의 약 70%는 기술 혁신에 의해 직접 지원됩니다. 깨끗하고 경제적인 에너지를 추구하는 7번 목표가 All Electric Society 실현의 열쇠입니다. 오늘날 피닉스컨택트의 많은 제품과 솔루션은 이러한 미래의 질문에 대한 초기 답변을 이미 제공하고 있습니다.