The smarter E Europe 2026: 피닉스컨택트가 통합적인 에너지 개념을 제시합니다.
피닉스컨택트는 올해 유럽 최대의 에너지 산업 플랫폼인 "The smarter E Europe"에 다시 한번 참가할 예정입니다. 피닉스컨택트는 2026년 6월 23일부터 25일까지 독일 뮌헨에서 열리는 박람회의 주제인 “통합 에너지 솔루션 가속화(Accelerating Integrated Energy Solutions)”에 맞춰 지속 가능한 부문 간 전력 공급 솔루션을 선보일 예정입니다.
“에너지 시스템은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 피닉스컨택트의 차기 최고영업책임자(CSO)로 내정된 Stephan Volgmann은 "부문 간 경계를 넘어 전체적인 관점에서 사고하고, 일관되고 통합된 솔루션을 추구한다면 더욱 빠르게 All Electric Society로 전환할 수 있을 것"이라고 말했습니다. "이번 박람회는 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 이해관계자들을 한자리에 모을 수 있는 기회입니다."
피닉스컨택트는 이번 박람회에서 DC 그리드, 배터리 에너지 저장 시스템, 독일 에너지산업법(EnWG) 제14a조에 따른 솔루션, 스마트 그리드 연결, e-mobility 및 최첨단 충전 솔루션을 중점적으로 선보일 예정입니다.
DC 그리드는 효율적인 에너지 흐름의 중추입니다. 이러한 그리드는 변환 손실을 줄여 재생 에너지, 저장 시스템, 부하를 보다 효율적으로 연계하고, 수요에 맞춰 에너지를 사용할 수 있게 합니다. 피닉스컨택트는 여러 솔루션 중에서도 부하가 걸린 상태에서도 DC 그리드에서 아크 발생 없이 스위칭 및 차단 프로세스를 가능하게 하는 제품을 전시할 예정입니다.
배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 재생 에너지원의 변동성을 완화하고, 전력망을 안정화하며, 필요 시 에너지를 공급함으로써 통합 에너지 개념을 보완합니다. 독일 Blomberg에 본사를 둔 피닉스컨택트는 연결 기술에서 전원 전자 장치에 이르는 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로, 배터리 에너지 저장 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 보장하고 안정적인 에너지 인프라를 구축할 수 있도록 합니다.
E-mobility는 더 이상 독립적인 교통 수단이 아니라 에너지 전환의 필수 요소입니다. B5홀 110번 부스에서 충전 인프라 구축 및 에너지 관리용 부품, 메가와트급 충전을 위한 충전 커넥터 및 CCS 충전 인렛 분야 최초로 통합 컨트롤러가 장착된 충전 인렛을 세계 최초로 만나보실 수 있습니다. 피닉스컨택트는 6월 23일부터 25일까지 독일 뮌헨에서 열리는 행사에서 다양한 분야에 적용 가능한 에너지 시스템을 위한 핵심 구성 요소와 주요 제품을 추가로 선보일 예정입니다.