시설 관리의 디지털 전환을 위한 핵심 요소인 Emalytics 빌딩 관리 시스템
장기적인 목표는 모든 건물 데이터를 건물 수명 주기 전체에 걸쳐 중앙 집중적이고 일관된 방식으로 이용할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 위해서는 정보를 한 번만 입력하고, 체계적으로 저장하며, 여러 시스템에서 처리할 수 있는 완전한 디지털화된 엔지니어링 프로세스가 필요합니다.
이 엔지니어링 워크플로의 핵심에는 집계 수준에서 TBU(기술 건물 설비)의 디지털 트윈 역할을 하는 BACtwin이 있습니다. BACtwin은 건물 시스템의 기능적 구조를 디지털 방식으로 매핑합니다. 디지털 트윈은 회로도 생성을 간소화할 뿐만 아니라 Emalytics에서 후속 프로그래밍 및 시각화를 위한 기반을 마련하는 디지털 툴킷 역할을 합니다.
피닉스컨택트가 개발한 IoT 기반 빌딩 관리 시스템인 Emalytics는 제어, 자동화, 시각화 및 클라우드 연결 기능을 하나의 통합 플랫폼으로 결합합니다. Emalytics는 건물 내 중앙 제어 시스템으로서 TBU의 모든 분야를 지능적으로 네트워킹합니다. 이 빌딩 관리 시스템은 빌딩의 디지털화를 위한 완벽한 기술적 기반을 제공합니다. 다양한 데이터 소스의 데이터를 중앙 데이터 모델로 통합하고 표준화함으로써 시스템 전반에 걸쳐 높은 수준의 데이터 일관성을 보장합니다. 추가 메타 정보로 데이터를 보강하여 데이터 액세스 옵션을 향상합니다. 이를 통해 빌딩의 기술 시스템을 정밀하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 이 프레임워크의 개방형 아키텍처는 시스템 통합 과정을 간소화하며 스마트 빌딩에 이상적입니다. Emalytics는 건물을 데이터 허브로 변환하여 시설 관리 분야의 디지털 전환을 이끄는 핵심 요소로 만듭니다.