SPS 2025: 세계 최초의 AI 생성 컨트롤 캐비닛 - 피닉스컨택트 제작
SPS 2025에서 처음 공개된 AI 생성 데모 캐비닛은 WSCAD, ABB, 피닉스컨택트 및 häwa의 공동 프로젝트의 일환으로 제작되었습니다.
피닉스컨택트는 캐비닛 제작을 총괄했으며, 세부적인 계획 및 제작 과정에서 전문성을 발휘했습니다. 회로도에서 장착에 이르는 디지털 프로세스 체인을 시연하는 이 프로젝트는 미래의 컨트롤 캐비닛 제작을 위한 중요한 이정표입니다. wscaduniverse.com에서 제공한 고품질 제품 데이터가 기반이 되었습니다.
피닉스컨택트의 산업용 캐비닛 솔루션 제품 마케팅 책임자인 Sophia Hardeck은 다음과 같이 강조합니다. "컨트롤 캐비닛 제작의 미래는 엔지니어링 데이터와 수동 및 자동 생산 데이터를 지능적이고 효율적으로 결합하는 데 있습니다." WSCAD의 엔지니어링 전문 지식과 피닉스컨택트의 세부 계획 및 제작 노하우가 결합되어 고객에게 실질적인 부가가치를 제공합니다.” ABB GmbH의 마케팅 데이터 관리 부서 책임자인 Manfred Lindert는 디지털 제품 정보의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. "디지털 제품 데이터는 ABB의 최우선 과제입니다. 그래서 우리는 wscaduniverse.com 플랫폼에서 이러한 데이터를 제공하고 있으며, 디지털 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다."
SPS 2025에서 최초 공개
SPS 2025에서 WSCAD는 Electrix AI 2026 설계 소프트웨어의 AI 지원 기능을 활용하여 디지털 회로도에서 제작 준비가 완료된 컨트롤 캐비닛 레이아웃을 자동으로 생성하는 방법과, 생성된 레이아웃을 실제 컨트롤 캐비닛으로 구현하는 방법을 최초로 시연했습니다. 그 결과 박람회 방문객들이 인공지능이 컨트롤러 및 시스템 제작 분야의 엔지니어링 및 생산 프로세스를 어떻게 획기적으로 가속화하고 간소화하는지 처음으로 직접 확인할 수 있었습니다.
이 혁신은 Electrix AI 2026의 AI 기능에 기반하며, 세 단계로 설명할 수 있습니다.
- AI 코파일럿이 인터랙션 인터페이스 역할을 하여, 지침과 질문을 받고 평소보다 훨씬 빠른 시간 내에 결과를 제공합니다.
- 자동 레이아웃 생성: 독자적인 AI 모델이 회로도를 분석하고, 구성 요소를 식별하고, 마운팅 패널과 DIN 레일을 선택하고, 장치 위치를 지정합니다. 이 모델은 사용자의 프로젝트를 통해 학습하고 몇 초 만에 실제 사용 가능한 레이아웃을 생성합니다.
- 기존 문서의 디지털화: 스캔한 종이 문서나 PDF 문서를 가져오면 AI가 기호를 인식하고, 구성 요소를 할당하고, 구성 요소 데이터를 검색하고, 연결을 식별하고, 전체 회로도를 재구성합니다.
이전에는 많은 시간이 소요되던 작업들이 이제는 AI의 도움으로 단시간에 자동화될 수 있으며, 이는 생산 시간과 업무량에 긍정적인 영향을 미칩니다.
실제로 구현된 디지털 프로세스 체인
공정 순서에서 단자 스트립은 조립 과정에서 먼저 clipx ENGINEER 소프트웨어로 전송되어 자동으로 완성됩니다. Electrix AI로 다시 가져온 후에는 자재 목록과 단자 및 배선도가 생성되며, 이는 후속 생산 단계의 기초가 됩니다.
마킹 시스템 소프트웨어는 마킹 데이터를 생성하고, 장비 식별자를 인쇄하며, 모든 구성 요소의 일관된 식별을 보장합니다. 배선 정보가 clipx Wire assist로 전송됩니다. 이 소프트웨어는 전선의 반자동 커팅, 스트리핑, 크림핑 및 마킹 작업을 지원하며, 작업자에게 전체 과정을 안내합니다. 짧은 시간 내에 배선이 완료된 컨트롤 캐비닛을 만들 수 있습니다. häwa 부스에는 캐비닛의 3D 모델도 전시되어 있었습니다. 방문객들은 VR 고글을 사용하여 최종 디자인을 가상으로 체험할 수 있었습니다.
디지털 가치 창출의 잠재력을 보여주는 파트너 프로젝트
WSCAD의 사업 개발 팀장인 Christian Rathgeber는 이번 공동 발표의 중요성을 강조하며, "파트너들과 함께 미래의 컨트롤 캐비닛 제작 공정을 실제로 시연하고 앞으로도 계속해서 보여줄 수 있게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했습니다. 그의 관점에서 장점은 분명합니다. "AI로 생성된 캐비닛과 생성된 데이터를 마킹 시스템, 전선 제조, 캐비닛 하우징 및 마운팅 패널에 일관되게 활용하면 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다."
WSCAD는 이 공동 프로젝트를 통해 SPS 2025에서 인텔리전트하고 완벽하게 디지털화된 엔지니어링 및 생산 프로세스를 위한 시장 출시 준비가 완료된 솔루션을 선보였습니다. 박람회 방문객들은 단 몇 분 만에 어떻게 설계 데이터에서 완전한 캐비닛 조립품이 만들어지는지 실시간으로 확인할 수 있었으며, 이 모든 과정은 미래 지향적인 접근 방식을 통해 처음부터 끝까지 정밀하고 투명한 디지털 방식으로 진행되었습니다.