피닉스컨택트, 글로벌 영업 역량 강화: 그룹 집행 이사회에 최고 영업 책임자(CSO) 직책 신설
피닉스컨택트는 글로벌 영업 활동을 고객 및 시장과 더욱 긴밀하게 연계하고 강화하기 위해 최고 영업 책임자(CSO)라는 새로운 직책을 신설하여 그룹 집행 이사회를 확대합니다. Stephan Volgmann이 2026년 5월 15일부터 그룹 집행 이사회에서 해당 직책을 맡게 됩니다.
Volgmann은 2020년 7월부터 피닉스컨택트의 독일 영업 조직을 이끌어 왔으며, 풍부한 업계 전문 지식을 바탕으로 회사의 시장 점유율을 총괄하고 있습니다. 피닉스컨택트 자문위원회 회장인 Christoph Klenk는 "경험이 풍부한 영업 전문가인 Stephan Volgmann을 임명하게 되어 매우 기쁩니다. 그는 주요 경영 방향을 총괄하고 글로벌 영업 조직의 전략적 방향성을 더욱 강화할 것입니다."라고 밝혔습니다.
그룹 집행 이사회에 최고 영업 책임자를 포함시킴으로써, 회사는 최고 경영진 차원에서 고객 중심 경영과 성장을 확고히 정착시키고 있습니다. 이러한 조치는 회사 전체 경영에서 영업의 중요성을 강조합니다.
그룹 집행 이사회는 최고경영자(CEO) Dirk Görlitzer, 최고운영책임자(COO) Torsten Janwlecke, 최고운영책임자(COO) Ulrich Leidecker, 최고디지털책임자(CDO) Frank Possel-Dölken, 최고재무책임자(CFO) Axel Wachholz로 구성됩니다.
약력:
2026년 5월 15일 현재, Stephan Volgmann은 피닉스컨택트 그룹의 최고 영업 책임자(CSO)로서 그룹 집행 이사회에 참여하고 있습니다.
그는 기술 견습 과정을 마친 후, 통신 공학에 중점을 두고 전기 공학을 공부했습니다. Stephan Volgmann은 2004년 피닉스컨택트의 머신 빌딩 및 시스템 제조 부서에 입사했습니다. 그는 다양한 역할을 수행하면서 국제 고객 및 영업 조직과 협력하여 에너지 부문 솔루션 사업을 개발해 왔습니다. 그룹 집행 이사회에 임명되기 전에는 피닉스컨택트의 독일 영업 조직을 이끌었습니다.