에너지 전환을 위한 혁신적인 플러그-인 테스트 시스템
피닉스컨택트는 Fame LPIT를 통해 중전압 및 고전압 스위치 기어의 저전력 센서를 위한 차세대 플러그-인 테스트 시스템을 선보입니다. 이 솔루션은 최신 보호 시스템을 빠르고 안전하며 편리하게 테스트할 수 있도록 합니다.
컴팩트한 설계 덕분에 시스템의 배선을 변경할 필요 없이 모든 테스트 관련 신호를 컨트롤 캐비닛 도어, 전면 패널 또는 19인치 푸쉬-인 랙에서 직접 확인할 수 있습니다. 별도의 접지 접점이 있는 견고한 금속 하우징은 전자기 간섭에 대한 안정적인 보호를 제공합니다. Fame LPIT는 "Low Power Instrument Transformer(저전력 계기용 변성기)"의 약자로, 플러그-인 테스트 소켓과 테스트 플러그를 모두 포함합니다. 플러그-인 테스트 소켓은 RJ45 인터페이스의 8개 신호 접점 모두에 액세스할 수 있도록 설계되었으며, 중전압 및 고전압 센서 모두에 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 이 제품의 특별한 특징은 최대 5 kV의 서지 전압 내성을 갖추고 있어 고전압 환경에서 사용할 수 있으며 매우 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 중전압 시스템을 위한 두 개의 별도 RJ45 플러그-인 연결이 제공되어 결합형 또는 분리형 U/I 중전압 센서를 연결할 수 있습니다.
사용자는 테스트 작업을 크게 줄이고, 다운타임을 최소화하며, 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다. Fame LPIT는 안전성, 효율성 및 미래 지속 가능성 측면에서 새로운 기준을 제시하며, 전력망 운영자, 산업계 및 인프라가 에너지 전환의 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.