미래를 경험, 발견 및 탐색:

재생 가능한 에너지 소스는 얼마나 안정적입니까? 태양이 비추지 않고 바람이 불지 않을 때는 어디에서 에너지를 얻습니까? 전기차를 충전하는 방법이 여러 개인 이유는 무엇입니까? 그리고 친환경 전기가 실제로 자동차, 건물 또는 생산 시설에 어떻게 유입됩니까?

피닉스컨택트의 All Electric Society는 이러한 질문을 포함한 다양하고 흥미로운 질문에 답합니다. 블룸버그에서 에너지가 생성, 저장 및 분배되는 방법과 에너지 소비를 최적화되는 방법, 그리고 이러한 모든 영역이 서로 어떻게 연관되어 있는지 직접 경험해 보십시오..

All Electric Society 공원의 첫 인상

All Electric Society 공원 상세 보기
All Electric Society 공원 개요
All Electric Society 공원의 태양광 추적기
All Electric Society 공원의 야경
큐브 및 All Electric Society 별관
알고 계십니까?
에너지가 무한한 이유
에너지는 소비될 수 없다는 것을 알고 계셨나요? 물리적인 관점에서 볼 때 에너지는 변환될 뿐이며 항상 그대로 유지됩니다. 예를 들어, 헤어 드라이어의 전기 에너지는 열과 팬의 운동 에너지로 변환되어 머리를 말리는 데 사용됩니다.
풍력 터빈 및 태양광 시스템

All Electric Society란 무엇입니까?

All Electric Society는 탄소 중립적이고 지속 가능한 개발이 실현되는 미래 세상에 대한 과학적 사실에 기반한 비전을 제시합니다. 이에 대한 첫 번째 접근 방식은 이미 1970년대에 공식화되었습니다.

All Electric Society에서는 재생 가능하게 생성된 전기 에너지만 사용합니다. 화석 연료에 더 이상 의존하지 않습니다. 그러나 지속 가능한 행동만으로 모든 문제를 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 기존 리소스의 최적화된 사용과 전세계 모든 사람의 동등한 사용을 보장하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

이는 삶과 일의 모든 관련 영역(모빌리티, 에너지, 인프라 및 산업 분야)을 연결하여 전체 시스템을 형성하는 섹터 커플링 개념을 통해서 가능합니다. 이 시스템에서는 수요에 따라 친환경 에너지가 자동으로 분배됩니다. 이를 통해 필요한 곳에서 에너지를 사용할 수 있도록 합니다.

인터렉티브한 공원 경험

All Electric Society 공원의 애플리케이션

재생 가능 에너지를 생성, 변환, 저장 및 분배하고 사용하는 다양한 방법을 보여주는 대화형 스테이션이 All Electric Society 공원에 설치됩니다. 이를 위해 열 펌프 및 변환 과정에서 나오는 자가 발전 친환경 전기와 열 에너지가 함께 사용됩니다.

이것이 피닉스컨택트가 태양과 바람으로부터 재생 가능한 전기를 만드는 방법입니다. 최첨단 배터리와 수소 합성 시스템을 사용하면 소중한 에너지를 저장하여 나중에 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 E-mobility, 스마트 빌딩, 운송 인프라 및 생산 시설 등의 예를 통해 구체적이고 실제적인 애플리케이션을 사용하여 에너지를 효율적으로 사용하는 방법을 보여줍니다. 방문객은 소중한 물 자원의 지속 가능한 사용을 위해 어떻게 협력할 수 있는지도 배우게 됩니다.
부지 전체에 퍼져 있는 크고 투명한 큐브에서 이러한 흥미로운 주제를 모두 찾을 수 있습니다. 별도의 설명 없이도 손쉽게 이해할 수 있는 인터렉티브한 유리 큐브는 방문객이 직접 참여하여 살펴볼 수 있도록 제작되었습니다.

흥미진진한 에너지 세계를 방문하여 미래의 주요 과제를 해결하고 보다 살기 좋고 지속 가능한 미래를 만들기 위해 현재 우리가 가지고 있는 기술적 가능성은 무엇인지 알아보십시오.
All Electric Society 전시관에서 미래 비전에 대해 자세히 알아보고 이와 같은 웅장한 아이디어가 어떠한 방식으로 작게 축소되어 All Electric Society 공원에 표현되었는지 확인하십시오. 피닉스컨택트는 지속 가능한 세상을 실현하는 핵심은 사회와 산업 분야를 위한 기술 솔루션에 있다고 확신합니다.

컴팩트한 크기의 미래를 위한 멋진 아이디어

All Electric Society 별관
AES 공원의 입장 가능한 풍력 터빈 나셀
AES 공원의 주제
AES 공원 개요
All Electric Society 별관

All Electric Society 공원의. 공원의 중심에 있는 All Electric Society 별관은 피닉스컨택트가 All Electric Society를 어떻게 이해하고 있는지, 그리고 섹터 커플링이 재생 가능한 에너지의 흐름을 최적화하는 데 어떤 도움이 되는지 보여줍니다.

AES 공원의 입장 가능한 풍력 터빈 나셀

풍력 터빈 나셀은 풍력 터빈 발전기가 매우 높은 위치에서 작동할 수 있도록 하는 역할을 합니다. 일반적으로 이곳은 전문가만 접근할 수 있는 민감한 영역이지만 공원에서는 기계실을 자세히 볼 수 있는 기회가 주어집니다. 물론 직접 들어갈 수도 있습니다.

AES 공원의 주제

부지 주변의 인터렉티브 유리 큐브에서는 All Electric Society에 대한 주제들을 즐거운 모험으로 경험하게 합니다. 모든 큐브는 인텔리전트한 방식으로 서로 네트워크화되어 있습니다. 따라서 사용할 수 있는 에너지의 양과 에너지를 필요로 하는 위치를 언제든지 확인할 수 있습니다.

AES 공원 개요

All Electric Society 공원 전체에 걸쳐 약 500개의 태양광 패널이 재생 가능한 에너지를 완벽하게 공급합니다. 지붕 패널 및 창문에 통합된 태양광 패널 외에도 26 m²의 보행 가능한 태양광 포장재가 인도에 깔려 있습니다.

All Electric Society 공원을 꼭 방문해야 하는 이유.

  • 실제 애플리케이션을 통해 에너지 혁명을 함께 만들어가는 방법을 경험할 수 있습니다.
  • 오늘날 실현 가능한 기술은 무엇인지 확인하고 보다 지속 가능한 세상을 만들기 위한 산업 분야의 다양한 기회를 발견할 수 있습니다.
  • 직접 학습하고 이해할 수 있습니다: 인터렉티브 요소를 통해 에너지 흐름을 직접 체험할 수 있습니다.
  • All Electric Society 공원에서는 미래를 만드는 데 일조하고 있는 사람들을 만나고 이들로부터 다양한 경험을 얻을 수 있습니다.

방문을 계획하십시오.

- 개장 시간 All Electric Society 전시관 및 큐브: 월요일 - 일요일 오전 7시 - 오후 9시

  • All Electric Society 공원 부지는 __자유롭게 이동__할 수 있으며 언제든지 방문 가능합니다.
  • 입장료: 입장료는 무료입니다.
  • 대상자: 이 공원은 모든 연령대에 적합합니다. 기술적인 지식이 없는 어린이와 방문자가 All Electric Society와 관련된 주제를 이해할 수 있도록 애플리케이션을 설명합니다.
  • 주소: Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

FAQ

물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위
All Electric Society 공원의 주차 공간
All Electric Society 공원의 전기차용 충전소가 있는 주차 공간
물음표가 있는 주사위

예. 휠체어, 유모차 등도 이용하실 수 있습니다.

물음표가 있는 주사위

아니요. All Electric Society 공원에서는 기술적 지식이 없는 사람도 기술 솔루션을 이해할 수 있도록 지속 가능하고 살기 좋은 세상을 위한 기본 사항이 설명됩니다.

물음표가 있는 주사위

예. 일반 버스를 타기 위한 버스 정류장이 All Electric Society 공원 바로 옆에 있습니다. 732번 버스 노선이 운행합니다. 가장 가까운 기차역은 Schieder-Schwalenberg와 Bad Pyrmont입니다.

All Electric Society 공원의 주차 공간

Schieder-Schwalenberg 및 Blomberg를 경유할 수 있습니다. 단지 내에 자동차와 자전거를 위한 충분한 주차 공간이 있습니다.

단지 계획 다운로드
All Electric Society 공원의 전기차용 충전소가 있는 주차 공간

예. 여러 AC 충전소를 이용할 수 있습니다.